This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6594-Q1:CPU 运行1小时后断电

Guru**** 2480065 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1509729/tps6594-q1-cpu-lost-power-after-running-1-hour

器件型号:TPS6594-Q1

工具/软件:

 1.使用 TPS6594111时、结果发现直接启用会导致输出电流能力低下。 当 CPU 未运行时、输出正常、但在运行一段时间(1小时内)后、芯片断电;检查后发现所有这些都是由降压芯片中的过流引起的。 通过使用额外负载方法测得、CPU 运行后 PMIC 芯片的电流裕度非常小、仅为几百毫安;但是、如果使能设置为低电平并且使用 I2C 开启 PMIC 电源(将 TPS6594111的 GPIO11设置为高电平、将 TPS6594111的 GPIO3设置为高电平)、则在 CPU 在额外负载模式下运行后、测得 PMIC 芯片的电流裕度较大。 在此模式下, CPU 可以长时间稳定运行;请帮助分析原因并提供解决方案; 2. 在修复 TPS6594111和 TPS65941213时、如果需要更换芯片、热风枪会在380 ℃ 处将芯片吹扫 约1分钟、并且芯片会在电源输出中发生接地短路。 请提供建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、张:

    1.根据您的说明、我不确定使能引脚是高电流还是低电流裕度是什么意思? 若要使 PMIC 输出提供电压使能、预计将设置为高电平。 还有什么令人误解的地方?您如何使用 I2C 开启稳压器? 原则上、当使能为低电平时、PMIC 处于待机模式、通过 I2C、您可以打开降压转换器、但如果负载相同、这不应该对电流裕度产生任何差异。  

    2.对于任何焊接工艺,请遵循 DS 回流的建议。 热风枪是进行返修的常用方法、但它本身不应导致任何短暂的问题。  

    BR, Jari