请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5066I 工具/软件:
您好、
如果我从 lm5066i 寄存器测量温度。 它是否与 lm5066i 数据表中的 Tj 温度含义相同?
例如、如果我测量温度105°C、它是否仍在建议运行条件中?
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.