This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5066I:LM5066i Tj 温度测量和平均值

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5066I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1509766/lm5066i-lm5066i-tj-temperature-measure-and-means

器件型号:LM5066I

工具/软件:

您好、

如果我从 lm5066i 寄存器测量温度。 它是否与 lm5066i 数据表中的 Tj 温度含义相同?

例如、如果我测量温度105°C、它是否仍在建议运行条件中?  

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Avishek:

    感谢您的支持。 我还有一个问题。 如何计算 lm5066i 本身的功耗? 我需要使用功耗来计算我工作条件下的 Tj 温度。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TJ = TA +(VIN* RθJA * IIN_EN)