This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5164:上电时 EN/UVLO 和 VIN 引脚损坏

Guru**** 2529990 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1509204/lm5164-en-uvlo-and-vin-pin-damage-upon-power-up

部件号:LM5164

工具/软件:

您好、

我借助 WEBENCH 设计了一个使用 LM5164DDAR IC 的直流/直流降压转换器。 我的目标输入范围为15–72V、输出为12V/1A。 我完全按照 WEBENCH 提供的方式实现了电路、并根据数据表建议进行了验证。

但是、我面临一个关键问题:当系统加电(输入电压约为58V)时、会发生灼伤或爆炸 VIN EN/UVLO 电压 IC。
下面、我附上了受损 IC 的原理图和照片、以供您参考。

感谢您支持确定此问题的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Selim、

    看起来像电过应力。  是否有阻尼输入电源?   如果您有长电缆或输入滤波器、则需要与 C3并联阻尼电容器。

    如果您需要进一步的帮助、请填写包含您的要求的计算器电子表格并进行发布、以便我可以对照建议值检查您的原理图。  如果从检查结果来看、这可能是布局问题、您是否严格遵循了数据表中的布局指南、对照 EVM 布局和/或我们提供的指南检查您的布局。

    希望这对您有所帮助、

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、David、感谢您的答复。 是的、我仔细遵循了布局指南、尤其是数据表中的布局指南。 我实现的设计是使用 Webench 创建的。 我将很快进入实验、并添加一个并联的100nF 阻尼电容器。 我稍后将分享结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:
    我认为问题是由于我使用的输入电缆较长所致。 在尽可能缩短电缆并进行一些测试后、电路可以正常工作。 但是、当我再次用延长的电缆测试同一电路时、它在几次尝试后失败。 这很可能是根本原因。
    现在、我想添加一个阻尼电容器。 您能给我建议一下我应该如何在电路中实施它吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Salim、

    是的、阻尼电容需要至少比阻尼电容器大4倍。  例如、如果您有一个10uF 的陶瓷输入电容器、则需要使用一个47uF 的阻尼电容。  电阻是可以是物理电阻器的阻尼电阻、或阻尼电容器的 ESR、这通常需要是~0.5 Ω 至10 Ω 的电阻。  

    希望这对您有所帮助、

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好David。
    是的、添加阻尼电容器可以解决我的问题。 最初只有一个2.2 µF 输入电容。 添加了一个33 µF 电解电容器以及之并联的2.2 µF 和0.1 µF 电容器。 解决方案目前正在发挥作用。 感谢您的支持。