工具/软件:
您好、
我借助 WEBENCH 设计了一个使用 LM5164DDAR IC 的直流/直流降压转换器。 我的目标输入范围为15–72V、输出为12V/1A。 我完全按照 WEBENCH 提供的方式实现了电路、并根据数据表建议进行了验证。
但是、我面临一个关键问题:当系统加电(输入电压约为58V)时、会发生灼伤或爆炸 VIN 和 EN/UVLO 电压 IC。
下面、我附上了受损 IC 的原理图和照片、以供您参考。
感谢您支持确定此问题的原因。


This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
您好、
我借助 WEBENCH 设计了一个使用 LM5164DDAR IC 的直流/直流降压转换器。 我的目标输入范围为15–72V、输出为12V/1A。 我完全按照 WEBENCH 提供的方式实现了电路、并根据数据表建议进行了验证。
但是、我面临一个关键问题:当系统加电(输入电压约为58V)时、会发生灼伤或爆炸 VIN 和 EN/UVLO 电压 IC。
下面、我附上了受损 IC 的原理图和照片、以供您参考。
感谢您支持确定此问题的原因。


您好 Selim、
看起来像电过应力。 是否有阻尼输入电源? 如果您有长电缆或输入滤波器、则需要与 C3并联阻尼电容器。
如果您需要进一步的帮助、请填写包含您的要求的计算器电子表格并进行发布、以便我可以对照建议值检查您的原理图。 如果从检查结果来看、这可能是布局问题、您是否严格遵循了数据表中的布局指南、对照 EVM 布局和/或我们提供的指南检查您的布局。
希望这对您有所帮助、
David。