主题中讨论的其他器件:BQ78350-R1A、 BQSTUDIO、TIDA-00449
工具/软件:
尊敬的团队:
如上一个主题中所述、我们面临着基于 BQ76930和 BQ78350-R1A 的 BMS 设计反复出现的问题。
最初、我们怀疑该问题是由于我们6S 锂离子配置中 REGSRC 引脚的电压不足所致。 我们通过提供从 C10 (最大25.2V)到 REGSRC 的直接连接来解决此问题、并将早期帖子标记为已解决。 但是、该问题再次出现、出现了非常相似的症状:
-
首次上电时、电路板正常工作- CHG 和 DSG 引脚均按预期输出约12V 的电压。
-
在连续测试期间、BQStudio 中未报告故障、我们观察到其中一个电路板出现故障、其中放电 FET 在2A 负载下烧毁。 值得注意的是、CHG 在所有电路板上继续正常运行、但 DSG 行为异常。
-
在移除损坏的 FET 后、我们发现 FET 的漏源之间短路。 还观察到 DSG 栅极驱动电压显著下降、在0.5V 和1V 之间波动。
这些测试期间的 REGSRC 电压为23V (最大值)和18V 最小值 在所有情况下、REGOUT 电压始终为2.5V。
如上所述、该测试在6S 系统上以2A 的最大负载完成。 所有 FET 的额定电流都更高。 我们认为没有理由会损坏 FET。
我们非常感谢您对解决此问题的支持。 我很高兴私下分享原理图和 Gerber 文件、以便进行详细的审阅。
期待您的指导。
此致、
诺埃尔·宾尼·亚伯拉罕