工具/软件:
我将使用 LM27762将 PCB 上的5V 电压降至+3.3V 和-3.3V。 在我的应用中、我使用的是<每个通道的电流消耗50mA。 我在让这款芯片正常工作时遇到了问题、并制作了一个单独的小 电路板来尝试让它正常工作。 在此电路板上、我的+3.3V 电源无法正常工作、并存在一些振荡。 我知道使用这些芯片时、布局非常关键、因此我附上了原理图和 PCB 的图像以供参考。 非常感谢任何帮助!
3.3V 电源输出图:
3.3V 电源输出图:
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
我将使用 LM27762将 PCB 上的5V 电压降至+3.3V 和-3.3V。 在我的应用中、我使用的是<每个通道的电流消耗50mA。 我在让这款芯片正常工作时遇到了问题、并制作了一个单独的小 电路板来尝试让它正常工作。 在此电路板上、我的+3.3V 电源无法正常工作、并存在一些振荡。 我知道使用这些芯片时、布局非常关键、因此我附上了原理图和 PCB 的图像以供参考。 非常感谢任何帮助!
3.3V 电源输出图:
3.3V 电源输出图:
嘿 Josef、
只是对此进行了更新、我获得了一个采用该布局的新 PCB。 最初、直流输出中存在一定的误差、反相电源为-2.1V、正电源为3.2V、具有一些显著的噪声。 有趣的是、当我针对单一情况将任一电源输入短接至 GND (或将它们短接在一起)时、电源似乎开始采用适当的直流输出。 我附上了两种条件和更新后的布局的示波器屏幕截图、其中在电容器和反馈电阻器附近有额外的过孔、以缩短接地路径。 我们非常感谢您提出的任何其他想法。
Eli