This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM27762:LM27762布局支持

Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: LM27762

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1504610/lm27762-lm27762-layout-support

器件型号:LM27762

工具/软件:

我将使用 LM27762将 PCB 上的5V 电压降至+3.3V 和-3.3V。  在我的应用中、我使用的是<每个通道的电流消耗50mA。  我在让这款芯片正常工作时遇到了问题、并制作了一个单独的小 电路板来尝试让它正常工作。 在此电路板上、我的+3.3V 电源无法正常工作、并存在一些振荡。  我知道使用这些芯片时、布局非常关键、因此我附上了原理图和 PCB 的图像以供参考。 非常感谢任何帮助!



3.3V 电源输出图:



3.3V 电源输出图:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eli:

    感谢使用 E2E。

    我认为问题出在布局上、原因是 GND 连接不足。

    通常、应使用大量过孔连接两个 GND 平面(顶部和底部)、尤其是 在 器件 GND 引脚附近。 您还应在电容器和反馈分压器的 GND 引脚上放置额外的过孔、以获得与器件的 GND 连接非常短、从而防止振铃。

    此致
    SEPP

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Josef、

    只是对此进行了更新、我获得了一个采用该布局的新 PCB。 最初、直流输出中存在一定的误差、反相电源为-2.1V、正电源为3.2V、具有一些显著的噪声。 有趣的是、当我针对单一情况将任一电源输入短接至 GND (或将它们短接在一起)时、电源似乎开始采用适当的直流输出。 我附上了两种条件和更新后的布局的示波器屏幕截图、其中在电容器和反馈电阻器附近有额外的过孔、以缩短接地路径。  我们非常感谢您提出的任何其他想法。

    Eli


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Elli:

    非常感谢您的更新。

    第一个图中的-2.1V 应该是-3.3V、对吗?  

    您能否提供原理图(包含在您的第一条消息中)以及您为使其正常工作所做的其他连接(短接或连接到 GND)。

    此致、
    SEPP

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Josef、

    下面是我们当前电路板版本的原理图。 我所指的连接不在实际 PCB 上、而是在启动时似乎需要进行外部连接。

    综上所述、当我最初打开电源时、它不会收敛于合适的直流输出。 如果我短暂将任一电源短接至地、电源将开始工作。 这是启动时的问题、但在我执行此奇怪的修复后、问题不会持续存在。 任何见解都是感激的。

    此致、
    Eli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eli:

    "我知道,我能忍住的,相信我能忍住的。"  

    关于您的问题、散热焊盘上的3个过孔是否已插拔? 如果拔出、可能是焊料溢出到过孔中、导致 PCB 上的焊料太少、从而与 IC 散热焊盘实现良好连接。 能否向这些过孔添加更多焊料、然后重新焊接器件并进行测试?   

    此致、

    Varun