This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74930-Q1:支持12V 和24V 设计的元件选择值

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: LM74930Q1EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1509002/lm74930-q1-component-selection-value-to-support-both-12v-and-24v-design

器件型号:LM74930-Q1
主题中讨论的其他器件:LM74930Q1EVM

工具/软件:

您好团队:

你好。

根据 LM74930Q1EVM 设计原理图、它规定了5A 最大电流下 Vin = 12V。 我是否可以知道 该电路是否适合支持24V 电池输入设计? 需要为 TVS 保护二极管 D3和 D4值选择配置任何更改? 此外、如果我们需要同时支持12V 电池输入、我们是否需要调优这些二极管并为12V 系统创建另一个 SKU? 我们需要注意的任何其他器件/注意事项? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lee:

    此配置也可用于12V 系统。  

    这意味着24V 设置对于12V 系统是可以的、但12V 设置对于24V 系统是不可以的。

    此致、

    Shiven Dhir