主题中讨论的其他器件:LM5169、
工具/软件:
您好、
请 在这里找到我以前的帖子。
正如上一篇文章中的建议、我针对不同的电机驱动应用制作了一个新电路板。 为了使设计简单、我使用了1类纹波生成电路。 电机启动后、降压转换器的输出会降至零。 由工作台电源提供12V 电源时、驱动器工作正常。 我已经分享了原理图、布局和计算器表。 尝试了以下操作:
- 在输入端添加了一个10uF 电解电容器和陶瓷电容器
- 输出电容增加到10uF。 与 Resr 的电阻值相同、范围为0.2欧姆至2欧姆。
- 添加了 CFF 电容器


e2e.ti.com/.../4578.LM5169_5F00_calc_5F00_revD.xlsm
如需调试方面的帮助、谢谢。