This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25750:独立模式充电电压设置

Guru**** 2811645 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25750, USB2ANY, EV2400, BQ25756

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1485861/bq25750-standalone-mode-charge-voltage-setting

器件型号:BQ25750
Thread 中讨论的其他器件: USB2ANYEV2400BQ25756

工具/软件:

尊敬的团队:

客户正在使用我们的 BQ25750 EVM、他们根据我们在数据表中提供的公式来调整充电电压。 它们将 FB Rbottom 更改为56K、该电阻通常应该使 Vbattery 为8.37V、但它们仅在 J3连接器上测量8V 电压。 此外、STAT1和 STAT2引脚都开启、表示存在某种充电故障。 如果团队对此有任何想法、我会感到非常惊奇。  

此致、

梁仔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Liang、

    感谢您的研究。 我有几个问题可以帮助进行调试:

    • 输入电压是多少?
    • 输出上是否有任何类型的负载?
    • 充电电流也设置了什么?
    • 客户是否可以使用 EV2400或 USB2ANY 读取寄存器?

    此致、
    Ethan Galloway

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    • 输入电压是多少?  
    • 12伏
    • 输出上是否有任何类型的负载?
    • 否、它们直接连接到电源并测量输出电压
    • 充电电流也设置了什么?
    • 他们将其设置为2.27A。 它们使用22K Ω 的 ICHG 电阻器
    • 客户是否可以使用 EV2400或 USB2ANY 读取寄存器?
    • 否、他们没有用于此目的的 Accosiate 工具。

    感谢您的帮助!

    此致、

    梁仔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Liang、

    感谢您对此有耐心。 我们此刻被淹没了。 我明天会回来的。

    此致、
    Ethan Galloway

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    如果您有任何更新、请告诉我! 谢谢:)

    此致、

    梁仔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Liang、

    由于输出端没有负载、我认为充电器可能正在为电容器充电、达到终止电流、然后在电压下降时重新充电。

    我有几个步骤可以帮助调试此问题:

    • 客户能否向 VBAT 施加7.5V 或8V 的恒压负载? 这会有什么不同吗?
    • 客户能否使用示波器测量 VBAT 电压?

    此致、
    Ethan Galloway

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    感谢您的帮助! 客户表示13.7k 欧姆电阻器正常(默认)、这是正常现象、他想知道有什么区别? 我已经让他尝试您提供的建议、但他希望我们告诉他为什么默认 EVM 可以正常工作?

    此致、

    梁仔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Liang、

    我需要更多这方面的信息。 我不太确定客户看到或提到的行为。

    您能给我展示充电器使用 VBAT 示波器图像的功能吗?

    此致、
    Ethan Galloway

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    感谢您的帮助。 我已收集您所需的信息、如下所示:

    我有的测量波形 VBAT (VIN=12V、VSYS=11.992V、VBAT=8V (设置为8.37)、状态1和2都导通)

    我们 还 读取故障状态、该状态表明它处于过压模式(在读取寄存器时未连接到电池)

    此致、

    梁仔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Liang、

    我认为这是 EVM 的预期行为。 充电器会对输出电容器充电、进入过压状态、并在电压下降时重新开始充电。 BQ25756将在输出端具有负载或电池。

    客户可以通过一些寄存器设置来减少这种行为:

    • 设置 EN_TERM=0。 这会禁用终止并始终停止充电器充电。
    • 设置 EN_PFM=0。 当终止电流小于2A 或输出上没有负载时、我们建议设置 EN_PFM=0。
    • 客户还可以使用 CV 负载快速检查 BQ25756是否能够产生充电电流。

    让我知道这种解释是否对客户有用、让我知道这些建议是否适用于客户的测试。

    此致、
    Ethan Galloway

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    感谢您的帮助!

    客户还有一个问题: 当 EVM 处于 OVP 阶段(无电池)时、他将 EVM 连接到电池、但仍然无法成功为电池充电。 但是、如果他先连接蓄电池、就可以了。 (下面是 Rbot 设置和最大电流)。 我想知道 OVP 是否是由于输出电容器充电/放电所致、而连接到电池无法解决问题?

    对于您提供的 I2C 命令、我将询问客户是否可以尝试、因为他们 计划使用独立引脚配置(strap )模式而不是 I2C 控制。 他们可能希望有一个可以通过修改硬件来完成的解决方案。 谢谢Slight smile

    此致、

    梁仔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Liang、

    欢迎您。 感谢您的参与。

    我想知道 OVP 是否是由于输出电容器充电/放电所致、而连接到电池无法解决问题?

    我肯定需要更多的信息来说明。

    客户是否需要在系统仍处于通电状态时插入和拔下电池? 如果是、客户是否可以在拔下电池时将 CE 引脚拉高?

    对于独立运行、我建议将 BQ25756设置为仅在插入电池时充电。

    请告诉我这是否有帮助、并告诉我这是否是适用于客户的可行解决方案。

    此致、
    Ethan Galloway

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    客户尝试将电池连接到 EVM、发现充电电压处于预期范围内、并且能够将电池充满电。 但是、在电池充满电后、OVP 状态仍出现。 我想知道您是否对此有任何想法?

    此外、客户还将 EN_PFM 设置为0、但仍无法修复功能:

    CH_1Batt Vout CH_2PG

    此致、

    梁仔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Liang、

    我有几个问题:

    • 客户能否设置 EN_PFM=0并看看这样是否会改善行为?
    • 设置 EN_TERM=0是否可以改善充电器的行为?

    此致、
    Ethan Galloway

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    感谢您的帮助、请参阅下面的评论:

    • 客户能否设置 EN_PFM=0并看看这样是否会改善行为?
    • 我想他们已经尝试过、前一个答复也提到过。
    • 设置 EN_TERM=0是否可以改善充电器的行为?
    • 我想知道您是否可以仔细检查您这边的 EVM、看看是否能重现问题? 因为他们的日程安排很紧、请你帮我解决这个问题。 非常感谢您的帮助!

    此致、

    梁仔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Liang、

    感谢您对此有耐心。 我误读了你的评论。 我建议设置 EN_TERM=0、因为我认为客户在 VBAT 上没有负载。 是的、我可以在下周查看。

    同时、我还有几个其他问题:

    • 由于客户在输出端有负载、能否确保客户的 EN_TERM=1? 此处充电器是否进入终止状态?

    • 客户对 R28和 R64使用多大的电阻?
    • 电池是否具有具有自己的终止算法的电池电量计或电池监测器?

    此致、
    Ethan Galloway

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    我正在与客户核实您所询问的信息。 对于 R28和 R64、他们将 Rtop 设置为56k 欧姆、将 Rbot 设置为默认值250k 欧姆。 此外、它们将 R (ICHG)设置为22k Ω、以将充电电流设置为圆形2.27A (这两种修改是他们唯一做的事情)。

    在您这边测试 EVM 后、如果有任何问题、敬请告知。 感谢 Thansk 的帮助!  

    此致、

    梁仔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Liang、

    感谢您提供新信息。 我将尝试对此进行研究。 请告诉我有关寄存器的信息。 我还有几个问题:

    • 对于客户、将≈μ F 1000µF 电容器连接到 VBAT 是否会改变该行为?
    • 您是否可以使用电阻表来测量 SRN/SRP 电阻器(R22和 R25)? EVM 可能已损坏。 这些电阻器应为10Ω

    此致、
    Ethan Galloway

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    请查看我客户的评论:

    • 电池是否具有具有自己的终止算法的电池电量计或电池监测器?
    • 是的、电池有一个电量计 IC、它可以自行确定是否处于充满电模式、并同时监控电池状态。

    • 您的 EN_TERM=1是否需要确保充电器在此处进入终止状态)  
    • 是的、 EN_TERM=1。

    此致、

    梁仔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Liang、

    感谢您提供新信息。 如果 SRN/SRP 电阻器损坏或连接≈Ω 1000µF 可改善该行为、您是否会进行任何更新?

    另外、我最近从假期回来、本周我将尝试在实验室中检查这一点。 很抱歉耽误你的时间。

    此致、
    Ethan Galloway

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    感谢您的帮助! 通过在 VBAT 上添加1000uF 电容器、可以解决该问题。 我可以问为什么我们需要1000 μ F 电容器吗?

    此致、

    梁仔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Liang、

    这有助于稳定 VOUT。 不过、如果输出端有电池、则不需要这样做。

    我仍在进行实验检查。 您是否对客户 EVM 的 SRN/SRP 电阻器的状态有任何更新?

    此致、
    Ethan Galloway

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    感谢您的帮助!

    您是否对客户 EVM 的 SRN/SRP 电阻器的状态有任何更新?

    两者均为10k Ω~Ω

    此致、

    梁仔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Liang、

    感谢您提供新信息。

    SRN/SRP 电阻器损坏。 IC 也可能损坏。 我建议更换这些电阻器和 IC。 您可能还能够获得新的 EVM。 您是否知道哪些测试可能损坏了这些测试?

    此外、在验证 EVM 可以为电池充电之前、我不建议将负载连接到系统。

    感谢您的讲解。 如果您对此有任何疑问、敬请告知。

    此致、
    Ethan Galloway

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    客户表示 SRN/SRP 电阻器都是10oh、10k 值是一个拼写错误。 谢谢!

    请告诉我您是否有任何更新、因为客户的日程安排非常紧张。 谢谢!

    此致、

    梁仔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Liang、

    感谢您对此有耐心、感谢您澄清客户的设置。 我终于有时间在实验室中对此进行测试、但我无法在实验室中重现客户的问题。

    我有一个建议来解决您在您发布的这张图片中看到的这个问题。 这可能是由于电池的内部终止算法。

    由于电池电量监测计具有自己的终止算法、因此客户可能需要设置 EN_TERM=0。 请告诉我这是否对客户有用。 如果客户不希望 BQ25750持续运行、客户还可以使用 MCU 来禁用 BQ25750上的充电。

    您是否知道从 EVM 的 VOUT 到客户电池的导线长度是多长? 另外、如果您找到客户测试设置的任何其他详细信息、请告诉我。

    此致、
    Ethan Galloway

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    设置 EN_TERM =0仍然无法解决该问题。 我想知道您是否对此有任何其他想法?

    此外、在测试 EVM 时、您是否将 Vbat 设置为8.37V? 我看到你共享的波形中的 C1定位在9.2V 左右。

    此致、

    梁仔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Liang、

    是的、在 EVM 上进行测试时、将电压设置为8.37V。 为了澄清一下、我分享的波形来自3月25日发布的帖子。

    感谢您耐心等待调试过程。 我还有几个问题可以帮助我们进行调试:

    • 如果客户在 VBAT 和 EN_TERM=0上无负载的情况下运行 BQ25750、那么客户是否看到了任何问题?

    • 设置 EN_CONV_FAST_TRANSIENT = 0是否会改变该行为?

    此致、
    Ethan Galloway

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    感谢您的时间和支持。 由于此问题等待处理的时间过长、我已在客户邮件内循环您以更有效地进行通信。 Thansk!

    此致、

    梁仔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Liang、

    谢谢。 我现在将关闭该主题。

    此致、
    Ethan Galloway