This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:BQ40z80

Guru**** 2531110 points
Other Parts Discussed in Thread: EV2400, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1508527/bq40z80-bq40z80

产品型号:BQ40Z80
主题中讨论的其他器件:EV2400BQSTUDIO

工具/软件:

你(们)好

我们正在开发一个5S1P 智能电池组、由此我们使用 EV2400连接到 GUI。在这种情况下、我们无法启用放电 FET、它处于禁用状态、但没有触发保护参数。

已附加屏幕截图以供参考。

e2e.ti.com/.../5S1P.gg.csv

请帮助我们继续。

此致

最大值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max、

    您可以在 BQStudio 时手动切换 FET、以便在"Command"选项卡中手动确认它们是否正常工作、同时确保您当前处于任何 PF 状态。 但是、如果您希望正确启用 FET、请按照下表操作、以确保正确配置参数。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    YaT 阈值被设置为50mA、但在通过选项卡切换时、它也无法正常工作(XDSG 已启用、并且未禁用)、因此引脚电压显示为0

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max、

    如果您无法启用 FET、您可以确保"Auto Refresh is On - Click to Turn Off"(自动刷新已打开-单击以关闭)以清除某些数据流、同时清除您收到的任何永久故障消息、因为它会阻止您的系统关闭 FET。 最后是这是 EVM 或定制 PCB、如果是 PCB、您可以附加原理图。

    谢谢您、
    Alan