This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z746:BQSTUDIO、BQ25628E、GPCRB、Chemical ID

Guru**** 2481465 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1507936/bq27z746-bqstudio-bq25628e-gpcrb-chemical-id

器件型号:BQ27Z746

工具/软件:

尊敬的团队:

我们计划使用以下方法重新对3.7V、1000mA Lipo 电池执行化学 ID 识别过程:
Relax→Charge→Relax→Discharge→Relax

我们有一些与此流程相关的问题、希望您能及时提供帮助、因为我们只有4天的时间来完成测试并将评估板交付给客户。

1.初始弛豫阶段:
我们配置了以下参数:

  • 终止电压 :2990mV

  • 收尾电流 :70mA

  • 设计电压 :3700mV

  • 设计容量 :1000mA

  • 学习容量 :37mA

  • 我们还使用3.6V 电池校准了电池电压、电流和电池包电压。

在化学物质 ID 识别的初始弛豫步骤中:

  • LStatus采用 0x04

  • 一段时间后REST、该位变为 1.

这种方法对于初始弛豫是否正确? 我们是否应该验证任何其他寄存器值以确保弛豫周期成功启动?

2.充电行为和 FC 位:

  • 我们观察到 充满电(FC) 这个位没有变为高电平 4150mV 尽管我们预计会这样、因为这是我们配置的电压。

  • FC 位最终变为高电平 一段时间后

  • 过压保护(OVP)设置为 4170mV 、但设备确实如此 不会自动切断充电

怎么样 手动断开充电 当收尾电流达到70mA 时?
应该LStatus是什么 静置充电后的稳态电压 相位?

3、放电后弛豫:
LStatus在后面确认预期值 放电后的弛豫阶段

感谢您对此做出的快速响应、以帮助我们按时完成工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gopika、

    此问题已分配、目前正在审核中。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gopika、

    Unknown 说:
    此方法是否适用于初始弛豫? 我们是否应该验证任何其他寄存器值以确保弛豫周期成功开始?

    请参考本学习周期文档  

    学习周期:
    https://www.tij.co.jp/jp/lit/an/slua903/slua903.pdf?ts = 1746475402686&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    [quote userid="568719" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1507936/bq27z746-bqstudio-bq25628e-gpcrb-chemical-id
    • 我们观察到 充满电(FC) 这个位没有变为高电平 4150mV 尽管我们预计会这样、因为这是我们配置的电压。

    • FC 位最终变为高电平 一段时间后

    • 过压保护(OVP)设置为 4170mV 、但设备确实如此 不会自动切断充电

    [/报价]

    -Cell 终止充电电压和 OVP 是在 bqstuido 的"Data Memory"选项卡中设置的参数。 如果您无法达到满电荷容量、则应了解如何设置收尾电流。

    [quote userid="568719" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1507936/bq27z746-bqstudio-bq25628e-gpcrb-chemical-id 手动断开充电 当收尾电流达到70mA 时?
    [/报价]

     充电参数应控制 FET 的打开或关闭方式。 您应该专门研究"Chg Current Threshold"参数

    [quote userid="568719" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1507936/bq27z746-bqstudio-bq25628e-gpcrb-chemical-id

    LStatus在后面确认预期值 放电后的弛豫阶段

    [/报价]

    -状态应为5  

    谢谢您、
    Alan