工具/软件:
尊敬的团队:
我们计划使用以下方法重新对3.7V、1000mA Lipo 电池执行化学 ID 识别过程:
Relax→Charge→Relax→Discharge→Relax 。
我们有一些与此流程相关的问题、希望您能及时提供帮助、因为我们只有4天的时间来完成测试并将评估板交付给客户。
1.初始弛豫阶段:
我们配置了以下参数:
-
终止电压 :2990mV
-
收尾电流 :70mA
-
设计电压 :3700mV
-
设计容量 :1000mA
-
学习容量 :37mA
-
我们还使用3.6V 电池校准了电池电压、电流和电池包电压。
在化学物质 ID 识别的初始弛豫步骤中:
-
LStatus采用 0x04 -
一段时间后
REST、该位变为 1.
这种方法对于初始弛豫是否正确? 我们是否应该验证任何其他寄存器值以确保弛豫周期成功启动?
2.充电行为和 FC 位:
-
我们观察到 充满电(FC) 这个位没有变为高电平 4150mV 尽管我们预计会这样、因为这是我们配置的电压。
-
FC 位最终变为高电平 一段时间后 。
-
过压保护(OVP)设置为 4170mV 、但设备确实如此 不会自动切断充电 。
怎么样 手动断开充电 当收尾电流达到70mA 时?
应该LStatus是什么 静置充电后的稳态电压 相位?
3、放电后弛豫:
请LStatus在后面确认预期值 放电后的弛豫阶段 ?
感谢您对此做出的快速响应、以帮助我们按时完成工作。