This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:使用 GPC 工具的化合物 ID

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-G1, GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1509221/bq34z100-g1-chem-id-using-gpc-tool

器件型号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他器件: GPCCHEM

工具/软件:

嗨,我们最近在内部进行了细胞表征,并尝试使用 GPC 工具生成化学 ID。 请遵循 TI 文档 SLVA_725中的说明。 这是一个 LiFePO4 100Ah 电池。 GPC 工具在 BQ34Z100-G1芯片组中生成了最接近的化合物 ID 4171、错误率为6.27%。 在此 TT 中附加了所有必要的日志。 请指导我们完成后续步骤、我们有什么问题?

 e2e.ti.com/.../GSP34135192F100Ah_748776870A71_0.5C_AA5FAF73C4893C68664E_A2_2D00_20241217.pdf

e2e.ti.com/.../channel17.zip

e2e.ti.com/.../channel17_2D00_report.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shilpa、

    我随附了一个 GPCCHEM 视频以更好地为您提供帮助、但似乎您在 GPCCHEM 资料中没有 C/100收尾电流充电、要获得更准确的 ChemID 以及校准、可能还缺少该内容。 目前、您的电池不适合我们的 chemID 库、需要发送给 TI 进行电池表征。

    GPCHEM 视频:
    https://www.ti.com/video/5811313406001

    谢谢您、
    Alan