请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ34Z100-G1 主题中讨论的其他器件: GPCCHEM
工具/软件:
嗨,我们最近在内部进行了细胞表征,并尝试使用 GPC 工具生成化学 ID。 请遵循 TI 文档 SLVA_725中的说明。 这是一个 LiFePO4 100Ah 电池。 GPC 工具在 BQ34Z100-G1芯片组中生成了最接近的化合物 ID 4171、错误率为6.27%。 在此 TT 中附加了所有必要的日志。 请指导我们完成后续步骤、我们有什么问题?
e2e.ti.com/.../GSP34135192F100Ah_748776870A71_0.5C_AA5FAF73C4893C68664E_A2_2D00_20241217.pdf