Other Parts Discussed in Thread: LM25085
工具/软件:
尊敬的 TI 团队
我使用 LM25085的 TI PSPICE 模型、问题是 RT 引脚上的电压不遵循数据表、我在 PSPICE 仿真中放置了一个243k 电阻器、但测量值为1.16V、其值应该约为1.6V。
此外、一次性计时器不会遵循数据表和数据表中提供的公式。
在我的电路中、我使用243K 和 Vin 36V、PCB 上测量的电压正确、但在仿真中是错误的、仿真中的导通时间约为9uSec
问题是
我是否理解导通计时器导通时间、即稳压期间固定的时间(由 RT 控制)并且 Vin 或导通时间可能会因 FB 引脚电压或其他参数而被延展?
请告诉我
此致
Haider