This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5060:LM5060的技术支持

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5060

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1506211/lm5060-techical-support-on-lm5060

器件型号:LM5060

工具/软件:

尊敬的团队:

我对 LM5060计算器表有疑问、

1.要选择 UVLO 和 OVP、有两个选项提供了选项 A 和选项 B。它们之间有什么区别?




此外、如果我选择选项 A、R2将为负值、但如果将 UVLO 值更改为9、从而获得正值电阻。


2.我们的应用中的负载电流为23A,所以为什么典型的过电流阈值为59.67A(几乎是两倍)


3.是需要背对背 FET 进行反极性保护、还是只需要 Rout?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的联系。 请分享设计计算器 Excel 工作表。  

    [quote userid="639063" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1506211/lm5060-techical-support-on-lm5060 是需要背对背 FET 来实现反极性保护、还是只需要 Rout?

    需要使用单独的 LM74500控制器。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是设计计算器的链接:

    https://www.ti.com/tool/download/SLVC667

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您必须填写上述设计计算器、并与我分享以进行审核。