This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22919:通过 TPS22919DCKR 实现触控开关电源开/关

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22919, TPS3422

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1506964/tps22919-tactile-switch-power-on-off-with-tps22919dckr

器件型号:TPS22919
主题: TPS3422中讨论的其他器件

工具/软件:

大家好、我希望在这里获得一些帮助、我尝试使用瞬时触控按钮和 TPS22919来创建一个上电关闭开关。 从我读过的来看、这似乎是可能的、但我的设计无法正常工作。

我是一名业余爱好者、在软件方面比在硬件方面更好。 我似乎这样做了点错、并且误解了数据表。

我创建了 PCB、但我的实施无法正常运行。 电源保持关闭状态。 没有响应点击它或按住瞬时按钮。

我附上了原理图、希望这是一个小错误。
谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、

    欢迎来到 e2e。

    ON 引脚没有内部上拉电阻器。 需要将其连接一些源。 当 von>1V 时、设备将打开、lVon<0.35V、设备将关闭。

    您可以执行如下所示的操作、使用开关将其打开和关闭。 在 VIN 侧连接一些电容器。 10 μ F 就足够了。

    谢谢

    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复 Amrit!
    我不确定我是否完全理解。 我编辑了原理图、但 我的理解是、按下 按钮时它会很高 、但松开瞬时开关时它不会回到低电平?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、

    我不知道这是临时切换。 可以放置一个永久的接通和断开开关。

    您希望使用临时开关实现什么?

    是否要在按住开关时关闭负载开关? 可以将其连接到 GND 路径上。

    谢谢

    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    您好 Amrit、感谢您的回复。

    如果只是一个锁存开关、那么开关本身在没有 TPS22919的情况下大多可以实现切断电源的功能。
    我的目标是/是创建一个具有瞬时 SMD 触控 按钮的软锁存开关。 按下按钮一次可将其打开。 再次按下相同的按钮以关闭电路。


    许多现代电子产品都具有此功能、而不是硬滑动开/关开关。 我更希望在不使用 MCU 和某种小型 SMD 芯片的情况下辅助实现。 TPS22919似乎可以做到这一点、因为它可以控制功率。  

    如果此部件无法单独执行此操作、是否可以将其与74HC74结合使用来实现此目的?


    TPS3422是否能够执行该操作?
    那么,它是一个更明智的选择成本明智吗? 它比 TPS22919更昂贵、但一旦您添加74HC74、成本就会变得类似。

    谢谢

    _Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、

    TPS3422是一个很好的选择、您可以尝试实现。

    如果您需要额外的保护功能(如 TSD、QOD)、那么您可以选择 TPS22919+SN74C74。

    谢谢

    Amrit