主题: TPS3422中讨论的其他器件
工具/软件:
大家好、我希望在这里获得一些帮助、我尝试使用瞬时触控按钮和 TPS22919来创建一个上电关闭开关。 从我读过的来看、这似乎是可能的、但我的设计无法正常工作。
我是一名业余爱好者、在软件方面比在硬件方面更好。 我似乎这样做了点错、并且误解了数据表。
我创建了 PCB、但我的实施无法正常运行。 电源保持关闭状态。 没有响应点击它或按住瞬时按钮。
我附上了原理图、希望这是一个小错误。
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
大家好、我希望在这里获得一些帮助、我尝试使用瞬时触控按钮和 TPS22919来创建一个上电关闭开关。 从我读过的来看、这似乎是可能的、但我的设计无法正常工作。
我是一名业余爱好者、在软件方面比在硬件方面更好。 我似乎这样做了点错、并且误解了数据表。
我创建了 PCB、但我的实施无法正常运行。 电源保持关闭状态。 没有响应点击它或按住瞬时按钮。
我附上了原理图、希望这是一个小错误。
谢谢!
您好 Amrit、感谢您的回复。
如果只是一个锁存开关、那么开关本身在没有 TPS22919的情况下大多可以实现切断电源的功能。
我的目标是/是创建一个具有瞬时 SMD 触控 按钮的软锁存开关。 按下按钮一次可将其打开。 再次按下相同的按钮以关闭电路。
许多现代电子产品都具有此功能、而不是硬滑动开/关开关。 我更希望在不使用 MCU 和某种小型 SMD 芯片的情况下辅助实现。 TPS22919似乎可以做到这一点、因为它可以控制功率。
如果此部件无法单独执行此操作、是否可以将其与74HC74结合使用来实现此目的?
TPS3422是否能够执行该操作?
那么,它是一个更明智的选择成本明智吗? 它比 TPS22919更昂贵、但一旦您添加74HC74、成本就会变得类似。
谢谢
_Adam