Other Parts Discussed in Thread: LV2862, LMR51603
主题: LMR51603中讨论的其他器件
工具/软件:
您好、
我使用 LV2862将标称36V 转换为12V、输出负载从1mA 变为30mA。 我遵循了 TI 的 LV2862 webench 设计。
我注意到、当我给降压转换器上电时、它会产生嘶声和振铃噪声。 我之前遇到过这种类型的问题、在其他降压转换器中、它们被强制进入 PFM 模式以提高轻负载效率。 您是否有任何建议来改善这种嘶声/振铃噪声、或建议使用不同的降压 IC?
此外、对于在轻负载下具有1mA - 30mA 输出范围内高效率且具有8 - 45V 宽输入电压范围的降压转换器、您是否有任何建议? 我希望价格与 LV2862类似。