This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LV2862:针对低负载应用优化降压转换效率和可闻振铃

Guru**** 2664545 points

Other Parts Discussed in Thread: LV2862, LMR51603

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1507159/lv2862-optimizing-buck-converting-efficiency-and-audible-ringing-for-low-load-application

部件号:LV2862
主题: LMR51603中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、

我使用 LV2862将标称36V 转换为12V、输出负载从1mA 变为30mA。 我遵循了 TI 的 LV2862 webench 设计。

我注意到、当我给降压转换器上电时、它会产生嘶声和振铃噪声。 我之前遇到过这种类型的问题、在其他降压转换器中、它们被强制进入 PFM 模式以提高轻负载效率。 您是否有任何建议来改善这种嘶声/振铃噪声、或建议使用不同的降压 IC?

此外、对于在轻负载下具有1mA - 30mA 输出范围内高效率且具有8 - 45V 宽输入电压范围的降压转换器、您是否有任何建议? 我希望价格与 LV2862类似。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:宜兴、

    • 器件 将 在轻负载期间以较低的频率切换、即 ECO 模式(对于其他直流/直流转换器、为 PFM 模式)。 如果它在可闻频带内、则会 发出可闻的嘶嘶声。 您能否 通过探测 SW 引脚来测量开关频率?  我们可以在您共享所需的波形后对此进行确认。 此外、请共享电感器 DS。  
    • 可以尝试使用铁粉电感器。 相对于具有分立空气间隙的铁氧体磁芯电感器、这可以改善该问题。
    • 噪声还可能是由陶瓷输入和输出电容的压电效应引起  的。e2e.ti.com/.../how-to-reduce-acoustic-noise-of-mlccs-in-power-applications 您能否测量输入和输出电容的电压纹波? 在纹波较高的情况下、您 可能需要尝试增加一些电容器。
    • 请注意、建议 使用具有2.2 µF–10 µF 容值的陶瓷电容器、并使用 X5R 或 X7R 电介质作为输入电容。
    • 您 可能需要查看  适用于您的应用的 LMR516xxSIMPLE SWITCHERPower 转换器、4V 至65V、0.6A/1A 降压转换器数据表(修订版 B)。

    此致

    Arpita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arpita:

    以下是 SW 引脚的波形。

    放大图:

    缩小如下:

    我检查了 VIN 和 VOUT 纹波。 VIN 纹波为130mV pkpk、VOUT 纹波为72mV pkpk。

    我将介绍 LMR51603。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:宜兴、

    看起来这可能是由电感器引起的、因为脉冲跳跃频率~15kHz。 为了进行确认、您能否针对更高的负载(CCM)运行该开关并检查可闻噪声是否消失。 另外、请尝试更换电感器并检查可闻噪声是否消失。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:宜兴、

    由于不活动而关闭。 如有任何更新、请随时重新打开。

    此致

    Arpita