This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1044:需要具有翻转支持的双向线性转接驱动器

Guru**** 2470180 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB1044

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1512985/tusb1044-need-bi-directional-linear-re-driver-with-flip-support

器件型号:TUSB1044

工具/软件:

TI 是否有规格低于  TUSB1044的线性转接驱动器?

1.双向转接驱动器

2、支持 USBC 翻转

支持 DP2.1 UHBR20和 USBSS-10Gbps

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TUSB1044上的方框图并不令人困惑。 请帮助我理解。

    为什么源端(红色)的网络名称会发生变化? 无论电缆翻转情况如何、这些信号都应保持不变。 一旦检测到翻转、信号切换就会在多路复用器内部发生、因此任何网络名称更改都应发生在多路复用器的输出侧(黑色)、而不是源极。 如果我错了、请纠正我。

    检测到翻转后会发生这种情况吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我相信 TUSB1044是我们必须满足这些条件的最接近的器件、但我会确保我们没有任何其他东西可以做到这一点。

    为什么源端的网络名称(红色)会发生变化? 无论电缆翻转情况如何、这些信号都应保持不变。 一旦检测到翻转、信号切换就会在多路复用器内部发生、因此任何网络名称更改都应发生在多路复用器的输出侧(黑色)、而不是源极。 如果我错了、请纠正我。

    TUSB1044右侧的这些网络名称是指这些线路连接到的 Type-C 连接器上的引脚、而不是通过多路复用器移动后的信号。 在这种情况下、翻转在信号通过多路复用器移动时控制信号、以确保 USB 信号传送到 Type-C 信号上活动的 USB 连接的通道、而 DP 通道仍通过未用于 USB 连接的 TX/RX 通道传送。

    以红色圈出的信号更改网络名称旨在指示两个 RX/TX 通道的哪些 RX/TX 通道用于 USB 连接。

    如果您有任何其他问题或需要进一步澄清、请告诉我。

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请确认是否有与类似的设备 TUSB1044 符合以下规格?

    1. 双向转接驱动器

    2. 支持 USB-C 翻转(方向)

    3. 支持 DisplayPort 2.1 UHBR20 USB SuperSpeed 10Gbps

    此外、您能否告诉我、我在第二张图片中的理解是否正确?

    提前感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    遗憾的是、TUSB1044仅支持 UHBR20、不支持 UHBR10。 我们没有任何其他设备可以支持此功能、抱歉。

    是的、您的理解是正确的。 信号通过多路复用在内部重新路由 、以改变信号连接到的引脚。

    谢谢、

    Ryan