This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53681:可以进行哪些调整来降低纹波电压?

Guru**** 2470200 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD95490Q5MC, TPS53681

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1496117/tps53681-what-adjustments-can-be-made-to-reduce-the-ripple-voltage

器件型号:TPS53681
主题中讨论的其他器件:CSD95490Q5MC

工具/软件:

我使用 TPS53681和2*相 CSD95490Q5MC。
当我使用20A、5A、10A、15A 和20A 的电子负载测量波形时、 峰峰值纹波约为200mV。
可以进行哪些调整来降低纹波电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kenji:

    仅对于直流负载、更改配置可能会更困难、从而显著改善纹波。 调整斜坡并检查 PWM 脉冲到 PWM 脉冲抖动、同时还监测纹波是理想选择。  

    通常、直流负载纹波通常由系统中的噪声引起、这可能是由次优器件和元件布局或者没有足够的去耦或输出电容器引起的。

    此致、

    Nash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试将斜坡从040调整到320。

    斜坡= 040是最佳选择、但在20A 负载电流下纹波为430mV。

    我正在尝试查看电路模式等、但我应该在哪里查找以下要求?

    去耦
    直接耦合
    器件和元件布局布线

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kenji:

    观察您的波形、我们可以看到 PWM 触发之间的时序不一致。 这意味着环路中会出现一些不稳定情况。  

    完整的数据表包含布局和原理图指南。 发送电子邮件  至 vr@list.ti.com、以访问完整数据表。

    同时、您能和我分享您的原理图和布局吗? 我可以查看导致问题的原因。

    此致、

    Nash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持。这是我的电路。

    我想检查电感器选择。
    根据8.2.1.4输入功率的电感器 DCR 和分流电流检测设计、TI 可以提供一个用于计算 DCR 的 Excel 电子表格、但您能告诉我日本的联系人电子邮件地址、我可以从中获取该地址吗?

    此外、如何计算纹波电压? 我在数据表中找不到它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是布局

    A 侧


    边 B

    通道 A 有2个 PAHSE。 它有 indcutor(L8103 & L8104):FCUL1060-H-R56M=P3
    通道 B 有1个 PAHSE。 它具有 L8102:NRS8040T2R0NJGJV

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kenji:

    观察您的原理图、您使用的是电感非常高的电感器和小型 LSet 电阻器。 对于560nH 电感器、LSet 电阻器应为~Ω 550K、2uH 实际上超出 LSet 电路的范围。 这可能会导致电流感应的行为异常、从而可能导致控制环路不稳定。 我建议将电感器减小到150nH、除非您需要较大电感器的较小电流纹波。  

    您能分享一些电流感应波形吗? CSP 和 VREF 的差分示波器屏幕截图。  

    此致、

    Nash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你的答复。
    得到了 CSP 和 VREF 的示波器屏幕截图。
    请参阅这篇文章。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将 LSet 电阻器从110K 更改为510K。

    ACSP1和 ACSP2的噪音似乎有所改善


    但 Vout (VCCINT)的噪声很高
    Iout=0A

    如果我不将2uH 电感器更改为150uH、Vout (VCCINT)噪声是否会变化?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kenji:

    此控制器的最大额定电感为1uH。 由于您似乎解决了电源轨 A 上的问题、我会更改2uH 电感器以匹配电源轨 A、并将 LSet 电阻器更改为510k。  

    此致、

    Nash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将2uH 更改为560uH。 LSet 电阻器连接到510K。
    但电源轨 B 不变。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我尝试使用示波器再次捕获波形时、得到了以下波形、结果表明电源轨 A 和电源轨 B 没有改善
    它似乎仍然不稳定。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将 LSet 电阻器510K 更改为560K。

    但没有念诵

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    顺便说一下、VREF、ACSP 和 BSCP 应该有什么样的波形?
    消除类似尖峰的噪声的正确波形是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    顺便说一下、如果我想在将输出电感替换为200nH 后检查波形、
    这更接近建议值(150nH)、LSet 电阻器应该是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kenji:

    175K 即可。  

    VREF 应为1.5V DC。ACSP 和 BCSP 应是斜率与电感器纹波电流匹配的三角波形。

    由于 FET 开关引起的噪声、消除您看到的尖峰在很大程度上是无法实现的。 通常、测量 CSP 信号的方法最好是使用20MHz 探头带宽来完成、因为 CSP 上的尖峰通常对控制器来说太快。  

    由于 CSP 是在功率级的 Iout 和控制器的 VREF 之间以差分方式进行测量的、因此 VREF 上的噪声将影响 CSP 的完整性。  

    此致、

    Nash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VREF_P 为1.7VDC@(电感=560uH 和 LSet=560k)。 这是否异常?
    VREF_P 为 1.5VDC@(电感=200uH、LSet=174k)。 这是正常的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kenji:  

    无论电感器或 LSet 值如何、Vref 都应为1.5V。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我按照以下电路更改 Induction & LSet resistance (导联和 LSet 电阻)。

    LSET = 110K、电感= 150nH。
    但 VREF_P 电压约为1.7V。

    这是为什么?
    TPS53681数据表来确定。 VREF 为1.7V LDO。


    我测量 VCCINT (RAIL:A)和 VCCINT_AMS (RAIL:B)@μ F 输出电容器(C8163和 C8173)。
    需要这些电源+/- 25mV@0-20A。
    但噪声过高。 为什么会这样以及如何降低这些噪声?

     
     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kenji:

    抱歉、我混淆了器件型号。 1.7V Vref 对于该控制器是正确的。  

    您的开关频率是多少? Vref 上的噪声看起来可能由 VSW 或 PWM 引起。 Vref 是否路由到这些信号附近?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    开关频率:500kHz
    我检查 APWM1、APWM2和 BPMW1。
    我注意到、在图形中、PWM 信号 VREF_P 和 Iout 相互并行运行。 这可能会导致意外的噪声。

    我认为 PWM 和 VSW 信号应该由 GND 保护、但哪些敏感线路(例如 VREF_P 和 Iout)应该由 GND 保护?
    此外、如果您有任何建议的图案设计指南、敬请告知。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kenji:

    TPS53681和 CSD95490两个数据表都包含布局建议部分。 我建议遵循这些建议。  

    良好的经验法则是在可能的情况下将 PWM 和 Iout/CSP 信号保持在单独的层、使用 REFIN 以差分方式路由 Iout/CSP、将这些信号尽可能放在安静的内部层、并避免将任何这些信号路由到功率级的 VSW 下方或附近。  

    此致、

    Nash