This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSI31P1-Q1:最小平均电流

Guru**** 2469580 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSI31P1-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1511299/tpsi31p1-q1-minimum-average-current

器件型号:TPSI31P1-Q1

工具/软件:

您好、

我目前正在尝试使用 TPSI31P1-Q1设置预充电设计、我想知道 我可以设置的最小平均电流是多少。
如我假设、唯一设置电流限制的机会是通过分流电阻器进行设置。 但将该值增大到高电平会导致分流电阻器过热。

是否可以将平均电流设置为例如500mA @400V 并允许几秒内进行预充电?
或者是否可以在开关时延迟关断时间(或实现某种脉冲跳跃)?

此致
路德维希

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ludwig、

    感谢您联系我们团队的 E2E。 团队正在调查您的请求、并将在24小时内提供意见。

    此致、

    Hussain

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ludwig、

    感谢您联系我们的 E2E 团队!

    您肯定可以在预充电过程中关断使能、或在 PWM 使能过程中延迟预充电。 在充满电之前、链路电容器将更多地停留在中间电压。

    我们还有一个计算器工具、有助于修改元件值以及了解这如何影响预充电行为TPSI31P1-CALC。 我们还可以通过900 µH 电感器和1400 mΩ 检测电阻实现 IAVG = 500 mA。

    此致、  
    Tilden Chen


    固态继电器|应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tilden:

    感谢您的回答。

    不幸的是、计算文档似乎无法正常工作:


    计算表完全灰显、缺少图形和某些值。
    使用此计算表时是否需要考虑任何因素?

    我将使用您的值并重试测量值。

    此致、
    路德维希

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ludwig、

    感谢您提出此 TPSI31P1-CALC 问题。 很遗憾听到您在查看计算时遇到问题。

    为帮助进行调试、如果您尚未执行该操作、请按照中的步骤操作 "0指令"  选项卡:

    然后、请转到 "1确定 CDIVx 和 Qg 选项卡"、  使用此选项卡的最简单方法是在"Solve"模式中:

    最后、请继续执行 "2型号预充电行为" 按 Tab 键并重新调整所需值。 填写完字段后、按" 立即计算" 按钮:

    *注意: 上面显示的示例具有与之前由 Tilden 共享的相同输入。

    谢谢、如果还有其他问题、敬请告知。

    此致、

    Hussain

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ludwig、

    感谢您的回复、很遗憾听到有关计算器工具的问题。 似乎有时使用 Excel 非英语版本的客户也会遇到同样的问题、我目前无法有效地调试这个问题、但我在 QSPICE 中构建了预充电电路的仿真模型。

    此处的一个限制是该电路不对可用的 TPSI31P1开关功率进行建模、在此处仿真时、我建议手动仔细检查最大开关频率下的开关功耗。

    开关功率计算

    PSW_MAX = VDDH_UV_F×QG×[VBAT÷4 ÷L ÷(ipeak - Imin)]

    PSW_MAX = 11V× 14nC×[400V÷4 ÷900 µH÷(0.857A - 0.114A)]

    PSW_MAX = 23mW (建议将其保持在42mW 以下)

    QSpice Simulation

    我正在仿真在0.5kHz、50%占空比(1ms 导通和关断)下对 TPSI31P1-Q1 EN 进行 PWM 处理的行为。 为了节省时间、我只使用 CLINK = 0.01mF 进行仿真。 由于该电路以线性方式充电、我估计1mF 需要0.01 mF 的时间。 在本例中大约为1.1秒。 仿真数字似乎有点偏差、但该仿真模型可能有助于作为理解 PWM EN 行为的起点。

    e2e.ti.com/.../precharge.qsch

    此致、  
    Tilden Chen


    固态继电器|应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hussain:

    感谢您的解释。
    不幸的是,它没有帮助。 似乎 Tilden 是正确的、该工具不适用于德语 Excel。

    此致、
    路德维希

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tilden、

    非常感谢。
    我将尝试使用您的建议值。

    此致、
    路德维希

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ludwig、

    感谢您的答复。

    对于 Excel 计算器、如果可能、请尝试将语言设置更改为英语、以查看这样是否解决了问题。 似乎不同的语言可能具有不同的函数名称、这会导致后端计算行为不正常。 从长远看、如果这是根本原因、我会看到我可以做些什么来使它易于使用多种语言。

    此致、  
    Tilden Chen


    固态继电器|应用工程师