This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD13383F4:用作极性保护器件

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD13383F4

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1513448/csd13383f4-use-as-a-polarity-protection-device

器件型号:CSD13383F4

工具/软件:

团队-

为一个由电池供电、3节 AA 电池的客户设计。

对于反极性保护(反向插入电池保护)、我建议使用 FET、如下所示。

请查看并告诉我这是否  适合 CSD13383F4、或者其他器件更适合:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steve、

    感谢您在客户处促销 TI FET。 这看起来应该可行、是一个非常简单的实现方案。您可能需要考虑为栅极电阻器添加占位元件、如果不需要、可以使用0欧姆电阻器。 典型的内部栅极电阻是240Ω、实际上不需要外部栅极电阻器、但它为示波器探头进行任何调试提供了一个很好的位置。 CSD13383F4在 Tamb = 25°C 时的连续电流额定值为2.9A、并且最大耗散0.5W。 如有任何问题、请告诉我。

    此致、

    约翰·华莱士

    TI FET 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。

    仅供参考、我将 SPICE 模型移植到 TINA、它在标题中有一堆 SPICE 语法错误(注释前面没有*)

    干杯!

    -史蒂夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steve、

    您应该使用新的宏向导根据产品文件夹中提供的未加密 PSpice 模型创建宏。 我刚尝试过、似乎工作正常。 我附加了宏以供您参考。

    谢谢、

    John

    e2e.ti.com/.../csd13383f4.TSM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这就是我所做的。  标题块中的一些注释缺少前导"*"字符。  我用7-zip 解压缩文件,标题有几行类似这样的行,其中前面的"*"在注释中缺失。  "TINA New Macro"向导。  我添加了注释字符、之后工作正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这很奇怪。 我的硬盘驱动器上的文件包含所有*注释字符、而产品文件夹中的文件缺少一些注释字符。 我将提交一个请求以进行更正。 感谢您指出该问题。

    John