工具/软件:
团队-
为一个由电池供电、3节 AA 电池的客户设计。
对于反极性保护(反向插入电池保护)、我建议使用 FET、如下所示。
请查看并告诉我这是否 适合 CSD13383F4、或者其他器件更适合:

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
团队-
为一个由电池供电、3节 AA 电池的客户设计。
对于反极性保护(反向插入电池保护)、我建议使用 FET、如下所示。
请查看并告诉我这是否 适合 CSD13383F4、或者其他器件更适合:

您好 Steve、
感谢您在客户处促销 TI FET。 这看起来应该可行、是一个非常简单的实现方案。您可能需要考虑为栅极电阻器添加占位元件、如果不需要、可以使用0欧姆电阻器。 典型的内部栅极电阻是240Ω、实际上不需要外部栅极电阻器、但它为示波器探头进行任何调试提供了一个很好的位置。 CSD13383F4在 Tamb = 25°C 时的连续电流额定值为2.9A、并且最大耗散0.5W。 如有任何问题、请告诉我。
此致、
约翰·华莱士
TI FET 应用
您好 Steve、
您应该使用新的宏向导根据产品文件夹中提供的未加密 PSpice 模型创建宏。 我刚尝试过、似乎工作正常。 我附加了宏以供您参考。
谢谢、
John