This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25185:BQ25185:电池未充电、无论电池是否连接、STAT2 LED 始终开启

Guru**** 2470970 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1510429/bq25185-bq25185-battery-not-charging-stat2-led-always-on-no-matter-battery-is-connected-or-not

器件型号:BQ25185

工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

我正在继续以下主题、因为没有进一步答复的选项。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1507572/bq25185-battery-not-charging-stat2-led-always-on/5798253#5798253

问题如下:
 无论电池是否已连接、电池都无法充电。 STAT2引脚始终为低电平、这意味着连接它的 LED 始终开启。 电池断开连接后、STAT2 LED 不会闪烁。

请尽快就此事提供指导。

此致、
Ahmed Ali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ahmed:

    感谢您的联系。

    为了帮助调试问题、我有几个问题:

    • 在电池断开连接时、您在 VBAT 上测量的电压是多少? 您应该会看到 VBAT 接近电池稳压电压。
    • 在原理图中、什么是连接到 VBAT+? 是否连接了电池以外的任何设备? 是否有任何电池保护器或电量监测计?
    • 如何确定电池未在充电?

    由于此行为 仅出现在一个电路板上、因此建议执行 A-B-A 交换来确定问题。 要执行 A-B-A 交换、请执行以下操作:

    (a):从原故障电路板上拆下 TI 故障器件(A)。

    (b):使用已知正常的 TI 器件(B)替换 TI 故障器件(A)、并检查原始故障电路板现在是否正常工作。

    (a):将 TI 故障器件(A)安装到已知良好的电路板上、查看观察到的问题是否仍然出现。

    让我知道您找到的内容。

    此致、

    Alec

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alec:

    以下是您的问题的答案:
    -我看到在 VBAT 上的0.47V。 没有这样的稳压电压。
    -在 VBAT+上以 GND 为基准连接了1uF。 没有其他任何器件连接到 VBAT。 未连接电池保护器或电量监测计。
    -因为没有充电电流从充电器提供给电池,我通过电流表检查它。 电池断开连接后、STAT2应闪烁、但不闪烁。  

    我需要咨询我的经理以了解此 A-B-A 交换策略。

    我期待您的答复。

    此致、
    Ahmed Ali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ahmed:

    当/CE 为低电平、TS 处于有效范围(如果未使用、则通过10k Ω 连接至 GND)、存在 VIN 且未连接电池(VBAT 悬空)时、预期行为是 BAT 引脚上的电容器围绕电池稳压电压进行充电和放电。 当充电器在报告"充电"和"充电完成"之间切换时、这会导致 STAT2闪烁。

    如果您的设置符合这些条件、但 VBAT 为0V、这是预期情况。 只是为了确认、您是否还在其他两个电路板上看到 VBAT = 0V?

    也就是说、如果禁用充电终止、则在没有电池的情况下可能会看到 STAT1 =高电平且 STAT2 =低电平(表示正在进行正常充电)。 当 VINDPM、DPPM 或热调节激活时会发生这种情况。 在这种情况下、VBAT 将保持在电池稳压电压、STAT2不会闪烁。

    由于问题仅出现在一个电路板上、因此我建议进行 A-B-A 交换、以帮助确定是 IC 还是电路板。

    此致、

    Alec

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alec:

    我将通过进行 A-B-A 交换回复您、因为其他两个电路板工作正常。  

    此致、

    Ahmed Ali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ahmed:

    听起来不错、让我知道您找到的是什么。

    此致、

    Alec

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alec:

    我已经完成了 A-B-A 交换、事实证明是 IC 问题。
    请告诉我接下来的步骤。

    此致、
    Ahmed Ali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ahmed:

    感谢您确认设备问题。 此特定器件可能已损坏。

    只是为了确认、这是唯一出现该问题的器件吗? 如果是、更换 它应该可以解决问题。

    此致、

    Alec

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alec:  

    是的、问题出在仅此充电器 IC 上。 更换后解决了问题。 我想问为什么会发生这种情况。 IC 架构或我的测试条件是否有问题?

    此致、
    Ahmed Ali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ahmed:

    很高兴听到更换 IC 解决了该问题。

    在测试过程中、原始器件似乎在某个时刻意外损坏、尤其是因为该问题仅出现在一个器件上。 损坏的设备可能表现不可预测或根本无法正常工作。

    我们并未注意到在正常运行情况下会对器件造成损坏的任何已知问题。

    此致、

    Alec

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ahmed:

    不用客气。 请随时与我们联系。

    此致、

    Alec