工具/软件:
尊敬的 TI 团队:
我正在继续以下主题、因为没有进一步答复的选项。
问题如下:
无论电池是否已连接、电池都无法充电。 STAT2引脚始终为低电平、这意味着连接它的 LED 始终开启。 电池断开连接后、STAT2 LED 不会闪烁。
请尽快就此事提供指导。
此致、
Ahmed Ali
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
尊敬的 TI 团队:
我正在继续以下主题、因为没有进一步答复的选项。
问题如下:
无论电池是否已连接、电池都无法充电。 STAT2引脚始终为低电平、这意味着连接它的 LED 始终开启。 电池断开连接后、STAT2 LED 不会闪烁。
请尽快就此事提供指导。
此致、
Ahmed Ali
尊敬的 Ahmed:
感谢您的联系。
为了帮助调试问题、我有几个问题:
由于此行为 仅出现在一个电路板上、因此建议执行 A-B-A 交换来确定问题。 要执行 A-B-A 交换、请执行以下操作:
(a):从原故障电路板上拆下 TI 故障器件(A)。
(b):使用已知正常的 TI 器件(B)替换 TI 故障器件(A)、并检查原始故障电路板现在是否正常工作。
(a):将 TI 故障器件(A)安装到已知良好的电路板上、查看观察到的问题是否仍然出现。
让我知道您找到的内容。
此致、
Alec
尊敬的 Alec:
以下是您的问题的答案:
-我看到在 VBAT 上的0.47V。 没有这样的稳压电压。
-在 VBAT+上以 GND 为基准连接了1uF。 没有其他任何器件连接到 VBAT。 未连接电池保护器或电量监测计。
-因为没有充电电流从充电器提供给电池,我通过电流表检查它。 电池断开连接后、STAT2应闪烁、但不闪烁。
我需要咨询我的经理以了解此 A-B-A 交换策略。
我期待您的答复。
此致、
Ahmed Ali
尊敬的 Ahmed:
当/CE 为低电平、TS 处于有效范围(如果未使用、则通过10k Ω 连接至 GND)、存在 VIN 且未连接电池(VBAT 悬空)时、预期行为是 BAT 引脚上的电容器围绕电池稳压电压进行充电和放电。 当充电器在报告"充电"和"充电完成"之间切换时、这会导致 STAT2闪烁。
如果您的设置符合这些条件、但 VBAT 为0V、这是预期情况。 只是为了确认、您是否还在其他两个电路板上看到 VBAT = 0V?
也就是说、如果禁用充电终止、则在没有电池的情况下可能会看到 STAT1 =高电平且 STAT2 =低电平(表示正在进行正常充电)。 当 VINDPM、DPPM 或热调节激活时会发生这种情况。 在这种情况下、VBAT 将保持在电池稳压电压、STAT2不会闪烁。
由于问题仅出现在一个电路板上、因此我建议进行 A-B-A 交换、以帮助确定是 IC 还是电路板。
此致、
Alec