请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65994AD 主题中讨论的其他器件:TPS65994BH
工具/软件:
您好先生
我们的 Thunderbolt AIC 使用 TPS65994BH 解决方案、当我插入环回器件时、看起来仅在 Gen3*2上链接、但假设在 Gen4*2上链接
我们在其他采用不同 PD 解决方案的 Thunderbolt AIC 上进行了测试、通常可以在 Gen4*2上建立链路。
此问题也可以在英特尔 RVP aslo 上重现、并向由英特尔响应的 TI 提供解决方案来解决此问题

请提供问题的解决方案"
谢谢你