This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65994AD:TPS65994BH Thunderbolt5环回器件只能在采用 PD65994BH 解决方案的 Thunderbolt5 AIC (Barlow Ridge)上的 Gen3*2 (假设为 Gen4*2)上链接

Guru**** 2470720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1512810/tps65994ad-tps65994bh-thunderbolt5-loopback-device-can-only-link-on-gen3-2-suppose-to-be-gen4-2-on-thunderbolt5-aic-barlow-ridge-with-pd65994bh-solution

器件型号:TPS65994AD
主题中讨论的其他器件:TPS65994BH

工具/软件:

您好先生

我们的 Thunderbolt AIC 使用 TPS65994BH 解决方案、当我插入环回器件时、看起来仅在 Gen3*2上链接、但假设在 Gen4*2上链接

我们在其他采用不同 PD 解决方案的 Thunderbolt AIC 上进行了测试、通常可以在 Gen4*2上建立链路。

此问题也可以在英特尔 RVP aslo 上重现、并向由英特尔响应的 TI 提供解决方案来解决此问题

请提供问题的解决方案"

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们的一位团队成员将很快对此做出回应。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ian!

    我已经向您发送了一个朋友请求。 请接受请求并将您正在使用的.pjt 文件分享给我。  

    谢谢、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好先生

    我同意了您的朋友的要求、DM 您有关更多详细信息、请查看

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 我们将继续对话。