This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8764-Q1:PGOOD 随机182ms 在生产中切换为低电平

Guru**** 2470900 points
Other Parts Discussed in Thread: LP8764-Q1, TPS6594-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1511369/lp8764-q1-pgood-random-182ms-toggle-low-in-production

器件型号:LP8764-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS6594-Q1DRA821

工具/软件:

我们会遇到一个间歇性问题、即 LP8764-Q1 PGOOD 随机切换为低电平的时间为182.69ms。

这种情况非常罕见、中断寄存器中没有任何内容来解释其切换的原因。 恢复计数器也为0、表示器件未进行恢复。

注意:PGOOD 由 nRESET 选通、而不是由 nRESET_SOC 选通。

根本原因可能是什么、如何进行调试?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lauri:

     您能告诉我们该器件的完整器件型号吗? 这样我就可以看到 PGOOD 信号的 NVM 配置。  

    此外、如果您可以提供一些其他信息、例如此 NVM 用于哪个 SOC 或 MCU?

    此致、

    Ishtiaque  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的  Ishtiaque、请通过 DM 发送您的联系信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您能分享一下器件的 OPN 编号吗?  

    此致、

    Ishtiaque  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LP876441B1RQKRQ1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您提供的信息。  LP876441B1RQKRQ1应与 TPS6594-Q1 (链接 )一起使用、它们共同为 DRA821处理器供电。  请参阅用户指南(链接 )。  在这种情况下、LP87644-Q1不能作为独立器件用于其他应用。 只是在开始提问之前先澄清一下、在您的案例中、这是如何使用还是您在其他应用中将其用作独立器件?  

    之所以无法将其用于其他应用、是因为在该器件中编程的 NVM 非常特定于为 DRA821处理器系统共同供电的电源树。 在这个系统设计中、LP877644-Q1作为辅助器件运行、其他作为主器件运行。 因此、NVM 中会相应地定义了所有相当多的错误处理事件和其他配置。 这就是为什么这里更加具体的原因。  

    如果需要在另一个应用中使用此器件、则可能有两种选择、如下所述。  

    1.申请自定义设备,

    •    为此、您需要联系您所在地区的 TI 销售团队或直接联系我们的营销团队。 但是、为了批准客户的定制器件型号、需要针对该器件确定具体事项。 因此、这意味着业务量应足够大、以满足要求。 如果体积较小、则选项2可能适用。   

    2.订购可重复编程的设备并自行编程。  

    • LP876440C0RQKRQ1 (  链接 )  
    • 您将需要一个 EVM (链接 )
    • 如何对其进行编程:请参阅可扩展 PMIC GUI 用户指南(链接 )

    此致、

    Ishtiaque