主题中讨论的其他器件: TPS6594-Q1、 DRA821
工具/软件:
我们会遇到一个间歇性问题、即 LP8764-Q1 PGOOD 随机切换为低电平的时间为182.69ms。
这种情况非常罕见、中断寄存器中没有任何内容来解释其切换的原因。 恢复计数器也为0、表示器件未进行恢复。
注意:PGOOD 由 nRESET 选通、而不是由 nRESET_SOC 选通。
根本原因可能是什么、如何进行调试?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
我们会遇到一个间歇性问题、即 LP8764-Q1 PGOOD 随机切换为低电平的时间为182.69ms。
这种情况非常罕见、中断寄存器中没有任何内容来解释其切换的原因。 恢复计数器也为0、表示器件未进行恢复。
注意:PGOOD 由 nRESET 选通、而不是由 nRESET_SOC 选通。
根本原因可能是什么、如何进行调试?
您好、
感谢您提供的信息。 LP876441B1RQKRQ1应与 TPS6594-Q1 (链接 )一起使用、它们共同为 DRA821处理器供电。 请参阅用户指南(链接 )。 在这种情况下、LP87644-Q1不能作为独立器件用于其他应用。 只是在开始提问之前先澄清一下、在您的案例中、这是如何使用还是您在其他应用中将其用作独立器件?
之所以无法将其用于其他应用、是因为在该器件中编程的 NVM 非常特定于为 DRA821处理器系统共同供电的电源树。 在这个系统设计中、LP877644-Q1作为辅助器件运行、其他作为主器件运行。 因此、NVM 中会相应地定义了所有相当多的错误处理事件和其他配置。 这就是为什么这里更加具体的原因。
如果需要在另一个应用中使用此器件、则可能有两种选择、如下所述。
1.申请自定义设备,
2.订购可重复编程的设备并自行编程。
此致、
Ishtiaque