This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22918-Q1:TPS22918芯片异常

Guru**** 2471520 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22918

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1501112/tps22918-q1-the-tps22918-chip-is-abnormal

器件型号:TPS22918-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS22918

工具/软件:

您好 TI

我们制作了这个电路板、使用 USB VBUS 电源输入、然后使用电源开关22918来 控制电源的开/关、我们使用按钮来控制其 EN 引脚。  

但是、在上电时会出现显著的压降和大电流。 我不知道这是什么、是在电源开关之后断开所有负载还是出现相同的现象

这些是 USB VU 电源、但尚未通过电源开关:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bryan、

    此电流尖峰和电压下降的原因是降侧电容器吸收了浪涌电流。

    总电容值是多少? 您可以增大 CT 电容值以在一定程度上减小电流。

    谢谢  

    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Amrit

    我已断开后级的负载、只剩下一些电容器、添加的电容超过20uf 不会非常大、压降和电流过大。  它已经接近短路状态,我们的电路板有各种各样的问题,并花了一段时间来分解。 我想知道这是否是由22918短路引起的

        

    谢谢  

    Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bryan、

    TPS22918没有 SCP、OCP 保护。 这是一种简单的负载开关。

    请在有无导通电压的情况下检查 VIN 到 VOUT 的电阻、并检查负载开关是否正常工作。

    谢谢  

    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Amrit

    我想问一下当 ON 引脚悬空时它处于什么状态。 在数据表中看到它不能悬空。 但在做浮动后,我看到开关仍然导通

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brayan、

    当您将引脚保持悬空时、它处于未定义状态。 器件也将处于未定义状态。

    请勿将其悬空。

    谢谢

    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Amrit、 正如您所说、我将 CT 引脚的电容从1nF 增加到10nF、但似乎没有任何影响。 我想知道是否有任何其他故障排除思路、或者哪些情况会导致生成此类波形和瞬态电流

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bryan、

    导通时的这些电流尖峰是电容器的浪涌电流。

    由于浪涌较高、器件可能会进入热关断状态。

    您能分享启动波形吗? 浪涌电流和压摆率是怎样的。

    如下所示。

    谢谢  

    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Amrit

    我提交了上述波形和瞬态高电流的图片。 请看一下

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bryan、

    波形不喜欢启动波形。

    看起来负载开关完全 导通时会发生尖峰。

    在此期间、CT 不会提供帮助。

    如果要防止系统出现这些尖峰、应使用电子保险丝。

    谢谢

    Amrit