This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55340:未达到 WEBENCH 规格

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS55340, TPS55340EVM-017

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1510053/tps55340-not-reaching-the-webench-specifications

器件型号:TPS55340

工具/软件:

您好:

我对 WEBENCH 中的 TPS55340进行了仿真、以在500 mA 上提供24V 输出、其输入为2.7V 至4.2V、因为该器件未来会由锂离子电池供电。

我们在实际 PCB 上测试了此仿真、但只能达到以下值:

-输入4.2 V:输出400 mA 24 V

-输入3.3 V :输出170 mA 24 V

我仔细检查了仿真和 PCB 设计、发现仿真的物料清单中有一个"Coutx" 4.7 µF 电容器、但仿真原理图中没有。

但这里不会出现这种问题、因为我们的 PCB 设计中也增加了两个作为"Cout"电容器的10 µF 电容器。

由于仿真中的输出电压在输入电压低至2.7V 时似乎恒定、这是否有任何 PCB 布局问题?

我看到有一个评估板 TPS55340EVM-017、但输入需要大于5V、因此我们无法将其用于测试我们的设置...

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marius:

    请分享原理图和波形、包括 Vin、Vout、SW、电感器电流。

    此致、

    Feng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Feng、

    这里的原理图、VBAT 来自具有两个并联的锂离子21700电池(RS PRO RS PRO 21700锂离子 Akku、3.6V/4Ah、Standard-Anschluss、Geringe Selbstentladung | RS)的电池座、用于2.5到4.2V 的电压

    这里是布局。

    我将很快测量 Vin、Vout、SW 和电感器电流。 您指的是 SW 电流、对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    上图显示了负载为47欧姆时的输入电压(黄色)和输出电压(绿色)。

    输出恒定为23V

    第二张图片显示了负载为47欧姆时的输入电压(黄色)和输出电压(绿色)。

    输出电压不稳定。

    遗憾的是、我无法测量 SW 和电感器电流。 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marius:

    请测量 SW 引脚电压。

    我想峰值电流限制被触发。

    布局 不好。

    此致、

    Feng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Feng、

    输入电压为4.1V 时、SW 引脚电压、以蓝色显示

    输入电压为3.5V 时、SW 引脚电压(蓝色)

    此外、IC 会变得明显高温、约为95度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marius:

    我认为这是峰值电流限制引起的。 请共享电感器电流。

    您能分享电感器数据表吗?  

    此致、

    Feng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Feng、

    我将在星期一测量流入 VIN 引脚和电感器的电流。

    这是电感器(XAL5030-222MEC) XAL5030-222 |模制电感器| Coilcraft 的数据表

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marius:

    电感器看起来不错。

    此致、

    Feng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Feng、

    此处是使用200m Ω 分流电阻器测得的两个蓝色 Iin 测量值。

    因此、电流约为5A

    使用47欧姆负载进行首次测量。

    使用67欧姆负载进行第二次测量。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marius:

    然后、触发峰值电流限制。 问题是效率非常低。

     您可以想象5A 将经过细长的蓝色迹线...

    请遵循数据表中的10.1布局指南。

    但无论如何、即使估计效率为80%、3V 时的输入电流也可估算为24V*0.5A/3V=5A。 考虑1A 电流纹波、您还将在3V 输入时触发峰值电流限制。

    此致、

    Feng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Feng、

    在 WEBENCH 中、仿真显示电路在低至2.7V 的输入电压下工作、但 TPS55340数据表显示为2.9V 的最小输入电压。

    我认为我需要修改布局、并使用两节串联而非并联的输入电池来获得最低5V 输入。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marius:

    我相信 WEBENCH 没有计算出布线电阻。

    两节串联的输入电池 将使输入电流减半并显示出更高的效率。

    此致、

    Feng