This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:周期计数何时增加?

Guru**** 2797465 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-G1, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1512062/bq34z100-g1-when-will-the-cycle-count-increase

器件型号:BQ34Z100-G1
主题: BQSTUDIO 中讨论的其他器件

工具/软件:

我要使用 BQ34Z100-G1。 电池也运行良好。

但是、我已经运行了两个多月、但周期计数没有变化。

我想问一下周期计数何时发生变化。 我认为、当流经电池的电流累积并超过 CC 阈值时、周期计数会增加。

我将解释产品安装后的操作。

电池最初状态超过40%。 然后,它逐渐充电的太阳能电池板,并达到约90%。

从那以后、一个多月来、它一直在60%至90%之间变化。  但是、周期计数仍为0。

循环计数何时增加?

我将添加我的数据存储器文件(*.gg)。

谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../4113.BST_5F00_6700AH_5F00_20250331_5F00_ver2_5F00_smoothON.gg.gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    周期计数是放电库仑计数的函数。 它由参数 CC 阈值(配置->数据)控制。 请确保放电足够长、以便库仑计数超过此阈值。

    您的 CC 阈值设置为6200mah。

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我仍然不明白为什么周期计数没有增加。

    根据我的计算,它应该需要大约8天达到6200mA 的出院

    然而,它已经大约40天,但周期计数从未增加。

    下表显示了系统电池消耗量与电池电量之间的关系。

    谢谢你。  

    电池类型(mAh) 6700
    可用能量%(mAh)
    90%至30%@25°C   
    0.6 4020
     空闲电流(mA)* 24小时 20 480
    电动机完全收起: 电机电流(mA)* 5分钟* 220度(110度 x 2) 2400 360
    1天总消耗量(mAH) mAh 840
    仅电池 ETA (天) 4.8.
    仅电池 ETA (小时) 小时 114.9.
    面板规格。  W 30W
    Pony Panel 能量平均值 mA 130
    Pony panel x 8小时(生产)   mAh 1040
    1天剩余电量(面板生产- TCU/电机消耗) mAh 200
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您是否有可以共享的日志文件?

    是否可以在单个 BQstudio 日志中对电芯进行两次充电和放电并共享数据?

    此致、

    Diego