主题: BQSTUDIO 中讨论的其他器件
工具/软件:
我要使用 BQ34Z100-G1。 电池也运行良好。
但是、我已经运行了两个多月、但周期计数没有变化。
我想问一下周期计数何时发生变化。 我认为、当流经电池的电流累积并超过 CC 阈值时、周期计数会增加。
我将解释产品安装后的操作。
电池最初状态超过40%。 然后,它逐渐充电的太阳能电池板,并达到约90%。
从那以后、一个多月来、它一直在60%至90%之间变化。 但是、周期计数仍为0。
循环计数何时增加?
我将添加我的数据存储器文件(*.gg)。
谢谢你。