This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A02:如果负载电流仅为150nA、该 LDO 是否会导通?

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1513320/tps7a02-will-this-ldo-conduct-if-the-load-current-is-only-150na

器件型号:TPS7A02

工具/软件:

我考虑使用该器件、其中采用小型保持电池作为输入、并采用超低功耗电路作为负载。 最低电流消耗预计为150nA 至200nA、最大电流消耗预计为3.5uA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    是的、该器件可以在无负载的情况下进行调节。  

    此致、

    Nick