This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3220:交流耦合电容器放置

Guru**** 2513685 points
Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1508742/hd3ss3220-ac-coupling-capacitor-placement

器件型号:HD3SS3220

工具/软件:

您好!

HD3SS3220 DFP 加密狗评估模块(修订版 A)

关于  HD3SS3220 Type-C 下行端口 EVM、 我不了解交流耦合电容器(C18、C20、C17、C19、C20、 C21)和下拉电阻器(R39、R40、R41、R42)。

1.我想了解470nF 交流耦合和"HD3SS3220从 VCM 切换至2V 以上"之间的相关性。 为什么使用0.47uF 或0.56uF 可以保护 HD3SS3220、但1uF 无法保护?  

2.对于 C18、C20、它位于 USBA 的 TX 侧、为什么它可以保护 USBC 的 RX? 如果遵循规范、在 USBA 侧、连接到此转换器的电路板上应该有交流耦合、因此需要额外的交流电容器。

3、为什么使用下拉电阻器、这是为了将 RX 信号偏置到 GND? 但是、为什么交流耦合电容器后仍然存在直流偏置?

4.我正在搜索 USB 规范、看到一条声明:"接收器设计必须能够承受 VTX-DC+AC_CONN 共模瞬态高达2.2V"的传统实现、该声明是否与 EVM 上的交流耦合和下拉有关?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    1)交流电容器通过阻断直流共模将任何输入信号的共模设置为0。 交流电容器放置在多路复用器的两侧、以确保共模超出 HD3SS3220规格的器件和主机可操作性。

    当交流电容器位于信号路径的两侧时、多路复用器的共模处于未定义/悬空状态。  下拉电阻器用于将两个交流耦合电容器之间的悬空网保持在已知0V。  

    2) 1uF 会使 USB 信号的边缘减慢过多。 此处使用了470nF 的值、因此不超过 USB 总线电容规格。

    3)不要确定您所指的电阻。

    4)是的、这就是我们必须对 EVM 进行双交流耦合的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishesh:

    感谢您的答复。

    对于您的答案1、交流耦合电容器不放置在多路复用器的两侧。  它仅放置在符合 USB 规范的 TX 侧。 此外、正如您提到的、"交流电容将共模信号设置为0"、那么如果输入信号已经在 USBC/USBA 板上进行了交流耦合、为什么我们需要额外的交流电容?

     

    回答#2时、470nF 不在 USB 规格范围内。 但与100nF 串联、得到的总电容为82nF、处于规格范围内。 具有100nF 的1uF 串行电容器对于总电容(90nF)没有太大变化、并且符合 USB 规范。  

    对于#3、R39、R40、R41、R42。

    对于答案4、总交流耦合除以一半。 为什么交流耦合的一半/两倍会影响共模瞬变。

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    1)电容电路不是必需的。 该工具可确保 EVM 可与任何 USB 设备或主机配合使用、即使这些设备和主机不投诉也是如此。  我们不知道将哪些器件插入 EVM、因此为了避免在超出规格共模电压的情况下损坏器件、我们器件添加了额外的0.47 μ F 电容器。

    2)是的,这个逻辑是正确的。 我们没有使用1uF 等更大的电容器来提高总线电容容差的原因是、信号路径上的大电容器会影响数据的上升沿和下降沿、从而降低信号完整性。  

    3)这是为了将所有信号置于已知电平、因为可能使用具有 RX 电容器的主机系统。 如果使用此类主机系统、则多路复用器共模电压将悬空。 电阻器将其置于已知状态。 它们还提供了在热插拔通风孔中更快地放电盖的附加功能。  

    4)交流耦合通过阻断任何直流共模将共模设置为0V。 这就是大写字母如何解决这个问题。 总线电容将保持在规格范围内、但在本 EVM 实现中、HD3SS3220的共模始终为0V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我将由于非活动而关闭此主题。