工具/软件:
您好!
关于 HD3SS3220 Type-C 下行端口 EVM、 我不了解交流耦合电容器(C18、C20、C17、C19、C20、 C21)和下拉电阻器(R39、R40、R41、R42)。
1.我想了解470nF 交流耦合和"HD3SS3220从 VCM 切换至2V 以上"之间的相关性。 为什么使用0.47uF 或0.56uF 可以保护 HD3SS3220、但1uF 无法保护?
2.对于 C18、C20、它位于 USBA 的 TX 侧、为什么它可以保护 USBC 的 RX? 如果遵循规范、在 USBA 侧、连接到此转换器的电路板上应该有交流耦合、因此需要额外的交流电容器。
3、为什么使用下拉电阻器、这是为了将 RX 信号偏置到 GND? 但是、为什么交流耦合电容器后仍然存在直流偏置?
4.我正在搜索 USB 规范、看到一条声明:"接收器设计必须能够承受 VTX-DC+AC_CONN 共模瞬态高达2.2V"的传统实现、该声明是否与 EVM 上的交流耦合和下拉有关?
非常感谢!