This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB546-DCI:显示问题

Guru**** 2473260 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65987DDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1498982/tusb546-dci-display-issue

器件型号:TUSB546-DCI
主题中讨论的其他器件:TPS65987DDK

工具/软件:

您好:

在 TPS65987DDK 和 TUSB546之间组合使用时、我们面临显示问题。
我向 TPS65987DDK 支持团队提出了相同的问题、但是、我想从高速信号的角度确认这一点。

我们将定制电路板配置为"仅 DFP"和"仅交替模式(DisplayPort)"。 (这意味着我们不使用 USB3.x)
我们可以在 CC 协商后从 TPS65987DDK 获取 HPD 信号、并正确将该信号输入到 TUSB546。
但是、我们面临着以下问题。

 *我们观察到,当我们使用 Type C 到 Type C 电缆与客户电路板时,我们无法确认显示。

以下是详细信息。
我们使用多种模式进行了测试。 我们无法通过客户电路板图像源确认 type-c 转 type-c 电缆的显示用例。
为了检查此问题是否与电缆质量有关、我们使用 PC 作为图像源进行了测试。 但是、当我们使用 PC 作为图像源时、我们可以确认在任何显示情况下的显示。
我们确认 HPD 被置为有效、还确认 Type-C 连接器附近的 DP 信号(在所有后续情况下通过交流耦合后检查的信号(约+/-600mV)。



下面是第一个问题。

问:是 +/-600mV、我在预期信号电平上说过了吗?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    是的、600mV 大约是预期的。 您是否尝试过 USB-C 电缆的两个方向?

    您能否执行连续性测试以确保 TUSB546内部多路复用器设置正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、
    >您是否尝试过 USB-C 电缆的两个方向?
    是的、我们进行了两次电缆插入。

    >您能否执行导通性测试以确保 TUSB546内部多路复用器设置正确?
    我们在后续点确认了信号。 我们可以看到显示屏中 Type-C 转 DP 电缆的情况。 因此内部路径设置正确。
    您能否告诉我我们如何执行除上述以外的"连续性测试"?


    此致、


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您是否可以将多个显示器连接到此主机?

    如果你是。 然后、您可以执行以下测试以了解挂起所在的位置。  

    1)将显示器1连接到主机、理想情况下将 HDMI 连接到 DP

    2)将显示器2连接到主机

    3)在监视器1上查看显示器设置中是否检测到监视器2

    4)查看您是否可以读取与监护仪相关的信息、如分辨率和提前显示设置中的刷新率

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为、当信号的两侧都为 Type-C 时、DP 信号布线不当很可能会导致该问题  

    只是为了仔细检查您是否尝试了显示器连接器和 TUSB546连接器的正常和翻转方向是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    >只是为了仔细检查您是否尝试了显示器连接器和 TUSB546连接器的正常方向和翻转方向是否正确?
    在上面、我不确定以下前一个问题之间的区别。

    >您是否尝试过 USB-C 电缆的两个方向?
    在上面,正如我所说的,我确实检查了两个电缆插入。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    正常和翻转方向适用于 Type-C 电缆的两端。

    我只询问了连接到 TUSB546的 USB-C 侧、我没有询问连接到显示器的 Type-C 电缆。 我的后续问题与显示器的 Type-C 电缆连接有关。  

    您是否尝试过我列出的调试步骤?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    >您是否尝试过列出的调试步骤?
    让我确认一下您的设想。

    您是否认为"主机"是 PC?
    如果可能、您能否显示配置映像?

    此致、


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我想象的设置如下所示:

    这是否可以通过您的系统实现? 您的系统是否有多个视频输出端口?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    监测器2将完成测试、监测器1将作为参考

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    有道理!
    这是我们的配置。


    我们有两个不同的显示屏。 但是、我们无法同时输出这两个参数。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    看起来我们将无法使用我建议的设置。 您是否能够使用合规性设置将 Type-C 端口的输出连接到示波器?

    与此类似:

    我的理论是、使用 C 型 HDMI 时、没有通道交换、这意味着链路[0-3]输出将分别连接到链路[0-3]。  

    但是、对于不同 Type-C 的 DP 类型、电缆连接不那么简单:您是否能够尝试所有4种场景并查看其中是否正常工作?

    另一种查看系统的方法如下。 您能否确认 DP 通道是否正确路由到 Type-C 引脚?


    您能分享系统原理图吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您的答复。

    >您是否能够使用合规性设置将 Type-C 端口的输出连接到示波器?
    此时很难实现此设置。

    >您是否能够尝试所有4种方案并查看其中一种方案是否有效?
    我不确定应用了哪种设置接收端、但从源端的角度来看、最终我将"DP0P DP0N 信号连接到"A10"和 C 型连接器的"A11"。

    这四种情况是否意味着我使用相同的电缆但改变了插入模式?

    >您能否确认 DP 通道是否正确连接到 Type-C 引脚?
    是的、我们根据电缆方向和预期的布线确认了交流耦合后的波形图8-8和图8-9。

    >您能分享系统的原理图吗?
    我在私信上发送了与此部分相关的原理图。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这四种情况是否意味着我使用相同的电缆但更改插入模式?

    是的、在连接器处针对 DP 交替模式源端和 DP 交替模式接收端处的连接器尝试正常和翻转方向。  

    [引述 userid="80765" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1498982/tusb546-dci-display-issue/5774836 #5774836"]
    >您能否确认 DP 通道是否正确连接到 Type-C 引脚?
    是的、我们根据电缆方向和预期的布线、确认了交流耦合后的波形图8-8和图8-9。[/报价]

    您是否能够测量 Type-C 电缆另一侧的波形?

    Type-C 电缆/ Type-C 至 HDMI 电缆的长度是多少?

    您可以尝试多条 Type-C 电缆吗?

    这可能是一个 EQ 问题。 您是否能够以 dB 为单位量化前置通道(转接驱动器之前的路径)和后置通道(转接驱动器之后的路径)损耗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:
    >您是否能够测量 Type-C 电缆另一侧的波形?
    这是很困难的,因为另一侧是市售的监护仪。

    > Type-C 电缆的长度是多少/ Type-C 至 HDMI 电缆的长度是多少?
    我们没有测量确切的长度、但电缆长度小于2m。

    >您可以尝试多种 Type-C 电缆吗?
    是的、我们使用三种不同的 C 型电缆进行了测试。

    >这可能是一个 EQ 问题。 您是否能够以 dB 为单位量化前置通道(转接驱动器之前的路径)和后置通道(转接驱动器之后的路径)损耗?  
    我们使用 IBIS-AMI 进行了 SI 仿真。 我们使用正确的仿真 建议设置。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    能否测量 AUX 总线的共模电压? 您能否捕获 AUX 日志?

    这样我就能了解信号卡住的位置。  

    您是否尝试过其他显示器?

    TUSB546的控制引脚状态是什么?

    您是否能够在没有任何交替模式的情况下实现 USB3通信?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    能否测量 AUX 总线的共模电压? 您能否捕获 AUX 日志?

    这样我就能了解信号卡住的位置。  

    您是否尝试过其他显示器?

    TUSB546的控制引脚状态是什么?

    您是否能够在没有任何交替模式的情况下实现 USB3通信?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    很抱歉我迟到的答复。

    >是否可以测量 AUX 总线的共模电压?  
    我测量了两个案例。
    一个是"显示"、另一个是"无显示"。

    显示的案例:  
    SBU1/SBU2:0.52V/2.65V
    未显示案例
    SBU1/SBU2: 0.27V / 2.84V

    似乎"显示的情况"超出了数据表的推荐规格、但工作正常。

    >是否可以捕获 AUX 日志?
    今天、我可以借用带 AUX 的 PD 分析仪。
    我会检查并分享结果。

    >您是否尝试过其他显示器?
    是的,我尝试了完全4不同的显示屏.

    > TUSB546的控制引脚状态是什么?
    你是说 CTLx 和 Flip 吗?

    >您是否能够在没有任何交替模式的情况下实现 USB3通信?
    编号 我们的电路板不进行 USB3线路布线。

    我有一个问题。

    *我们使用1个通道的显示端口信号。
    然而、TUSB546中似乎没有1条车道的设置。
    因此、我使用"4lane DP"设置。 是否可以使用仅具有1通道 DP 信号情况的"4通道 DP"设置?

    此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    是、使用4通道 DP 并且只连接一个通道应该没问题。  

    是、CTLx 和 FLIP 的状态是什么? 并且当电缆方向改变时、它是否会发生变化?

    一个"已显示"、另一个"未显示"。

    您是否对显示的案例使用不同的来源? 两者之间有什么区别?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    >是的 CTLx 和 Flip 的状态是什么? 并且当电缆方向改变时、它是否会发生变化?
    是的、我确认了 CTLx 和 FLIP 引脚的行为符合我的预期。 当我更改插入方向时、FLIP 引脚的状态也发生了变化。

    >是否对显示的案例使用不同的来源?  
    是的、在本例中、供电方是不同的。
    (显示器相同。)

    >两者之间有什么区别?
    在"显示"案例中、我使用 PC 作为源。 我在"无显示"案例中使用了定制电路板的颜色模式作为光源。

    >>您能否捕获 AUX 日志?
    >今天,我可以借用 PD 分析仪与 AUX.
    >我会检查并分享结果。
    我使用 PD 分析器(ellisys 的分析器)获得了 AUX 日志。
    我包含了4种模式(请参阅随附的 zip 文件)

    1.源是 PC,连接到我们的(TED)显示器。
    2.源是 PC 并连接到客户的显示器。
    3. source 是我们的定制板,连接到 我们的(TED)显示器。
    4. source 是我们的定制板,连接到客户的显示器。
    ("1"和"2"以上是"显示"的情况。 "3"和"4"以上是"未显示"的情况。)

    似乎我们可以看到所有案例的通信、但"未显示"案例日志的内容似乎小于"显示"案例。
    有什么想法我们应该检查哪一点?

    此致、
    e2e.ti.com/.../EllisysAnalyzer_5F00_20250502.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我要在这些文件中查找的是 DP 链接训练中停止的地方。 根据这些信息、我们将能够进一步隔离问题。  

    我无法打开 CTRT 文件。

    您使用什么软件来记录辅助日志? 您是否能够以其他格式分享/向我发送所用软件的链接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在该线程 PD 团队线程:https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1497385/tps65987ddk-hpd-assertion-issue 之间看到了什么

    看起来辅助控制器也正常通信。 这个问题可能是链路训练失败。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的答复。

    >您使用什么软件作为辅助日志? 您是否能够以其他格式分享/向我发送所用软件的链接?
    我使用"Ellisys Type-C 分析仪跟踪器"
    Ellisys - Type-C 跟踪器- Type-C、PD、DP、TB 等

    如您所述、我相信您的 USB PD 支持团队具有上述应用。

    >它看起来像 aux 正在正常通信。 这个问题可能是链路训练失败。  
    您能告诉我您为什么得出"链路训练失败"的结论吗?
    如果可能的话,请告诉我什么 原因成为 一般的主要原因?

    此致、
     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    因为我怀疑这不是内部认可的软件。 我联系过它以获得安装许可、但这可能需要一两天的时间。 在均值期间、尝试调整器件的 EQ 设置。  

    连接顺序通常如下:

    1)检测到 HPD 连接并显示 EDID 读取

    2)开始链路训练

    3)向接收端发送时钟模式并等待时钟锁定

    4)如果没有锁,增加摆动并重复步骤3。

    5)如果没有锁、则增加预冲并重复步骤3。

    6)时钟锁定和发送数据模式

    7)增加摆动直到锁定

    8)增加预冲直至锁定。

    9)时钟和数据锁定后开始发送视频数据。

    该问题很可能是接收端无法锁定输入的时钟/数据的信号完整性问题。 您是否能够在实验室测量眼图? 我想看到 USB-C 连接器输出的数据的眼图。 此外、如果无法做到这一点、我们可能需要蛮力破解、并尝试每种可能的 EQ 组合来查看有效方法。  

    IBIS AMI 数据提供了 EQ 应设置的一般范围。 使用由此收集的数据作为电量计、但 IBIS AMI 预测的这种系统损耗很可能会更糟。  

    我建议从最高 EQ 值开始并进行降压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    > IBIS AMI 数据提供了 EQ 应设置的一般范围。 使用此收集的数据作为一个量表、但最有可能的是、>系统的这种损失将比 IBIS AMI 预测的更糟。  
    我们使用 IBIS AMI 进行了仿真。
    我们根据仿真结果设置了6.5dB。 我们还测试了设置4.9dB、7.5dB、8.6dB。 但是我们仍然注意到问题。

    当您可以安装工具时、我希望您确认。 但是、根据 AUX 日志、链路训练(CR 和通道 EQ)似乎得到了正确执行。
    (最后、我可以在日志上确认"CR Done"和"EQ Done"。)



    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    链路训练似乎也可以。 我注意到、源数据似乎是 eDP、并且由我们的器件支持、但 ASSR 扰频通常不受监控器支持。 是否有方法可以禁用传入数据的 ASSR /使显示器解码 ASSR?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您的支持。
    我可以通过禁用 ASSR、使用 Type-C 电缆确认显示器上的显示。
    我将关闭此主题、非常感谢您的专属支持。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题!