主题中讨论的其他器件:TPS65987DDK
工具/软件:
您好:
在 TPS65987DDK 和 TUSB546之间组合使用时、我们面临显示问题。
我向 TPS65987DDK 支持团队提出了相同的问题、但是、我想从高速信号的角度确认这一点。
我们将定制电路板配置为"仅 DFP"和"仅交替模式(DisplayPort)"。 (这意味着我们不使用 USB3.x)
我们可以在 CC 协商后从 TPS65987DDK 获取 HPD 信号、并正确将该信号输入到 TUSB546。
但是、我们面临着以下问题。
*我们观察到,当我们使用 Type C 到 Type C 电缆与客户电路板时,我们无法确认显示。
以下是详细信息。
我们使用多种模式进行了测试。 我们无法通过客户电路板图像源确认 type-c 转 type-c 电缆的显示用例。
为了检查此问题是否与电缆质量有关、我们使用 PC 作为图像源进行了测试。 但是、当我们使用 PC 作为图像源时、我们可以确认在任何显示情况下的显示。
我们确认 HPD 被置为有效、还确认 Type-C 连接器附近的 DP 信号(在所有后续情况下通过交流耦合后检查的信号(约+/-600mV)。 
下面是第一个问题。
问:是 +/-600mV、我在预期信号电平上说过了吗?
此致、