This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25150:BQ25150是否可用作电量监测计、以实现 SOC 1%精度要求?

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25150

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1504159/bq25150-can-bq25150-be-used-as-gauge-to-achieve-soc-1-accuracy-requirement

器件型号:BQ25150

工具/软件:

尊敬的专家:

希望您一切顺利。

我的客户想知道是否 可以使用 BQ25150作为测量仪表、以满足 SOC 1%精度要求? 如果答案是肯定的、则系统中不需要电量监测计。  

谢谢!

BR、

Zach

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zach:

    BQ25150的 ADC 可用于充电状态估算。 有关此实现的说明、请查看以下文献。 我不知道它可以根据需要实现1%的 SOC 精度。

    充电状态估算 

    此致、

    Juan Ospina.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Juan:

    希望您一切顺利。

    • 您能否就如何提高 SOC 测量精度提供一些建议?
    • 我们是否有用于 RD 参考的基于 ARM 的配置文件? 我们是否有基于 Nordic 设备的演示代码?

    BR、

    Zach

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zach:

    遗憾的是、由于 BQ25150 ADC 上的硬件有限、SoC 估算的准确性受到限制。 由于缺少库仑计数和电流积分硬件、因此只能对 SoC 进行太多近似计算。 更精确的测量需要采用具有专用硬件的分立式测量仪表。

    关于软件文件、我们确实为 BQ2515x 提供了驱动程序文件、这些文件可以作为其他代码开发的起点。  除了 Linux 驱动程序、我们没有任何特定于此器件的代码。 如果客户在其处理器上运行 Linux 内核、则可以将其直接集成到其系统中。

    https://www.ti.com/tool/BQ2515XSW-LINUX 

    此致、

    Juan Ospina.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juan:

    希望您一切顺利。 我还有其他需要您帮助的问题。

    • 如果 VDD 输出8~9mA、则其电压将下降
    • 如果没有输入、BQ25150现在无法退出运输模式、对吧?

    BR、

    Zach

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zach:

    如果 VDD 输出8~9mA、其电压将下降

    VDD 应能够处理小于10mA 直流电流的电流负载。

    如果没有输入、soc 现在无法退出运输模式、对吧?

    我相信您是指 IN 引脚。  如果电池电量充足、BQ25150可通过按下/MR 来退出运输模式。  

    此致、

    Juan Ospina.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Juan:

    感谢您的 提示回复!

    运输模式会锁闭器件和 BAT FET、直到 VIN > VUVLO 或按下 mR 按钮达 tWAKE2并释放。

    根据 上述说明、有两种退出运输模式的方法。 即使没有输入的输入、也可以退出运输模式。 是否可以使用 I2C 退出运输模式?

    BR、

    Zach

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zach:

    列出的方式是退出运输模式的唯一两种方式(通过 VIN 或通过/MR 按压)。 无法通过 I2C 退出、当器件处于运输模式时、I2C 被禁用。

    此致、

    Juan Ospina.