工具/软件:
TI 团队大家好、
我在项目中使用 BQ79631进行 UIR 测量、并对用于电池组电压测量的分压器设置有疑问。
在数据表设计中、电池包电压通过电阻分压器网络(R1和 R2)连接到 VS2和 VS3引脚。 在我的配置中:
-
MΩ= 1.32k Ω
-
R2 = 12.45 kΩ
-
分压器(R2)的下桥臂连接到 TSREF 。
-
设计指南中提到:
-
VS 差分电压(VSX+- VSX-)= 5V (最大值)
-
VS 引脚电压、以 GND (AVSS)为基准= 5V (最大值)

-
我的问题是:
-
由于 R2连接到 TSREF 而不是 GND、这是否会影响 VS 引脚上的电压?
-
考虑到 TSREF 基准电平、该设置是否会导致 VS 引脚出现任何损坏或可靠性问题?
-
让分压器始终开启(即始终连接到电池包电压)是安全的、还是建议使用 FET 或其他电路对其进行开关?
如果您能深入了解此配置是否在安全操作限制范围内以及持续监控的最佳实践、我们将不胜感激。
提前感谢您的支持!