This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79631-Q1:BQ79631电池组电压测量

Guru**** 2468460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1514927/bq79631-q1-bq79631-pack-voltage-measurement

器件型号:BQ79631-Q1

工具/软件:

TI 团队大家好、

我在项目中使用 BQ79631进行 UIR 测量、并对用于电池组电压测量的分压器设置有疑问。

在数据表设计中、电池包电压通过电阻分压器网络(R1和 R2)连接到 VS2和 VS3引脚。 在我的配置中:

  • MΩ= 1.32k Ω

  • R2 = 12.45 kΩ

  • 分压器(R2)的下桥臂连接到 TSREF

  • 设计指南中提到:

    • VS 差分电压(VSX+- VSX-)= 5V (最大值)

    • VS 引脚电压、以 GND (AVSS)为基准= 5V (最大值)

我的问题是:

  1. 由于 R2连接到 TSREF 而不是 GND、这是否会影响 VS 引脚上的电压?

  2. 考虑到 TSREF 基准电平、该设置是否会导致 VS 引脚出现任何损坏或可靠性问题?

  3. 让分压器始终开启(即始终连接到电池包电压)是安全的、还是建议使用 FET 或其他电路对其进行开关?

如果您能深入了解此配置是否在安全操作限制范围内以及持续监控的最佳实践、我们将不胜感激。

提前感谢您的支持!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adithyakrishna,

    1.这不会影响 VS 引脚上的电压。

    VS3将读取 VS3 - VS2的差值。 VS2将是已知值、因此 VS3将是 R2上的电压

    2.只要输入电压保持在 VS 输入范围内,我们就不会发生损坏。  

    3.建议在不使用时将其打开,以避免不必要的漏电流和更好的漏电。

    此致、

       Quentin