工具/软件:
UCC256603 HV
- 在"无 HV 启动"的情况下、我可以让 HV 引脚断开吗? 并对 VCCP 引脚施加 DC +16V?
- 为了实现非常长期的软启动,>25mS ,我可以在 FB 引脚上添加翻盖电路吗? 让钳位电压波动非常慢、比如500ms、从500mV~ 3.3V 开始?
好极了
alainZ
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
UCC256603 HV
好极了
alainZ
您好、Alainz:
首先、请使用 UCU256613 而不是 UCC256603、因为我们将使用 NRND 该器件。
对于 UCC2566x3、您可以断开 HV 引脚或连接到 GND。 施加 VCCP 超过 VCC 启动阈值~12V。
要增加软启动持续时间、您需要在 LLC 的次级侧添加软启动电路。
您观察到的当前软启动持续时间是多少?
此致
Manikanta P
"...use UCU256613 、而不是..." 请将 此芯片的规格发送给我。 我找不到它的规格。
我的次级侧有大型大容量电容器 +60V 4700uF x 5件、和-60V 4700uF x 5件。
在 初级侧、在 PFC/LLC 启动之前、反激式转换器和 MCU 功能正常。 我希望此 MCU 控制 FB 引脚 电流、以实现500ms 的 LLC 软启动。 什么是 风险?
谢谢
alainz
您好 Alain、
您可以在以下位置找到 UCC256661x 的数据表: UCC25661数据表、产品信息和支持|德州仪器 TI.com
为了控制此控制器的开关频率、需要从 FB 引脚下拉电流。

因此、您不能直接使用 MCU 从 FB 引脚汲取电流。 您必须在控制器和 MCU 之间使用外部电路。
此致
Manikanta P