This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC25660:HV 引脚、软启动 FB

Guru**** 2468610 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1514384/ucc25660-hv-pin-soft-start-fb

器件型号:UCC25660

工具/软件:

UCC256603 HV

  1. 在"无 HV 启动"的情况下、我可以让 HV 引脚断开吗? 并对 VCCP 引脚施加 DC +16V?
  2. 为了实现非常长期的软启动,>25mS ,我可以在 FB 引脚上添加翻盖电路吗? 让钳位电压波动非常慢、比如500ms、从500mV~ 3.3V 开始?

好极了

alainZ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alainz:

    首先、请使用 UCU256613 而不是 UCC256603、因为我们将使用 NRND 该器件。  

    对于 UCC2566x3、您可以断开 HV 引脚或连接到 GND。 施加 VCCP 超过 VCC 启动阈值~12V。

    要增加软启动持续时间、您需要在 LLC 的次级侧添加软启动电路。  

    您观察到的当前软启动持续时间是多少?

    此致

    Manikanta P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "...use UCU256613 、而不是..." 请将 此芯片的规格发送给我。  我找不到它的规格。   

    我的次级侧有大型大容量电容器 +60V  4700uF x 5件、和-60V 4700uF x 5件。  

    在 初级侧、在 PFC/LLC 启动之前、反激式转换器和 MCU 功能正常。 我希望此 MCU 控制 FB 引脚 电流、以实现500ms 的 LLC 软启动。  什么是 风险?

    谢谢

    alainz

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alain、

    您可以在以下位置找到 UCC256661x 的数据表:  UCC25661数据表、产品信息和支持|德州仪器 TI.com

    为了控制此控制器的开关频率、需要从 FB 引脚下拉电流。

    因此、您不能直接使用 MCU 从 FB 引脚汲取电流。 您必须在控制器和 MCU 之间使用外部电路。

    此致

    Manikanta P