This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92692-Q1:输出电压延迟

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1514941/tps92692-q1-output-voltage-delay

器件型号:TPS92692-Q1

工具/软件:

您好的 团队、

在测试 TPS92692QPWPRQ1时、客户发现输入 PWM 占空比越低、输出电压的延迟就越大。

例如、当 PWM 占空比为100%时、几乎没有延迟。
此外、占空比为2.5%的200Hz PWM 信号从 PWM 信号输入到电压输出的延时时间为250ms。

我可以知道这个延迟是否正常吗?  对于小占空比应用、有任何可以减少这种延迟的优化建议吗? 谢谢你。  

黄色波形为 Vout、蓝色波形为 VCC  

当 Vin=15.41V、Vout=26.19V、30mA、Fsw=400Hz 时。

Vin=12.98V、Vout=23.52V、30mA、Fsw=400Hz。

当 Vin=8.63V、Vout=19.21V、30mA、Fsw=400Hz。

原理图:

此致、

常春藤

此致、

常春藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ivy:

    执行 PWM 调光时的初始启动所需的时间可能比未进行 PWM 调光时的启动所需的时间明显更长。 背后的原因是 SS 电容器需要充电、并且电容器只会在 PWM 导通时间内充电。 因此、如果您在启动期间增加 PWM 导通时间、它可能会解决您的问题。

    此致、
    Daniel