This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC39002:UCC39002

Guru**** 2539150 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC39002, LM74502, UCC29002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1506832/ucc39002-ucc39002

器件型号:UCC39002
主题中讨论的其他器件: LM74502UCC29002

工具/软件:

我使用 UCC39002来执行功率共享。 我使用晶体管法(具有低侧电流检测功能的高压应用)。

但是、我不能使它发挥作用。 这个器件甚至无法充电也能耗电。 我不明白为什么... 接通电源时、输出电压从32V 降至16V、就好像 SENSE 没有发挥作用一样。 可以帮帮我吗? 我真的很需要它...

我的目标是使它能够与3到4个模块并联使用。 我的输入电压为32V、我执行分压电桥、以便在元件的 VDD 引脚上具有12V 的电压。 我使用网站上的电子表格来查找我的组件的值。 但是、我无法使其正常工作...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Quentin、  

    您能否提供带负载共享电路的 PSU 的原理图?  

    我无法从您的文本描述中诊断问题、但回顾您的电路可能会发现问题。  然后就可以确定解决方案。  

    此致、
    Ulrich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的提问模式与以下成绩相同:


    Radj=330 Ω
    Rbias1=3.3k
    Rbias2=2k
    Rcsa1=270 Ω
    RCSA2= 18k
    REAO=18欧姆
    Rshunt = 5m Ω
    CCSA=180pF
    Cbias = 100nF
    CEAO = 47uF

    我的输出电压现在不稳定(介于30V 和32V 之间)、或者我需要恒定的32V。 我无法消耗功率、 您是否知道需要更改哪些值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Quentin、  

    您能解释一下当您尝试消耗功率时会发生什么情况吗?  请提供所涉及的电流和电压。  波形也将非常有用。  

    Rsense 在 PSU 中的价值是多少?
    能否发布您的 Excel 计算器文件?  

    我建议删除 Rbias2 (2kR)。  只需去除它。  让 UCC39002内部的内部齐纳钳位对 VDD 进行偏置。  
    将 Cbias 从100nF 增大到1uF。  

    即使这不能提高您的性能、我还是会推荐这些更改。  

    此致、
    Ulrich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我无法拉电源。 当我要打开充电电源时、会出现压降(32V 至0V)。 以免降低元件质量、I stop 立即启用。

    是的、我附加了 Excel 文件。

    如果移除 Rbias2、则无法使用分压器电桥、这意味着 UCC39002将由高于其接受值(15V).e2e.ti.com/.../UCC39002_5F00_Design_5F00_Calculator_5F00_QUE.xlsx 的电压供电

    此致、

    Quentin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用控制器模块(28V 输出)、该模块通过 ORing 功能、然后进入 UCC39002元件。 您能告诉我这是否兼容吗?
    在采用低侧电流检测模式的高压应用中、中间板对应 ORing 功能、右侧板对应于 UCC39002器件

    帮助我吧…

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Quentin、  

    是的、UCC39002可以与连接的二极管 ORing 和负载开关一起使用、如图所示。  

    我有点困惑。  您正在使用28V 模块、但输出电压从32V 降至0V。  28V 模块是否调节为 32V?
    在之前的一篇文章中、您说您需要32V、但在 Excel 计算工具中、您输入了28V。   实际要求值是多少?  

    当输出电压降至0V 时、可能是 LM74502关闭输出。  

    在 Excel 文件中、单元格 D28处的 Iout from Sharing = 13.89A、但其值与 D27相同、D27是模块的 Iout (max)。  负载瞬态或变化没有裕度。   在单元格 D72中、您指示要并联的4个模块。  这是否意味着在28V (或32V)下总负载为55.56A?   

    在单元格 D39处、Rsense = 29kR。  这不是常见的 Rsense 值。  这个值来自哪里?  模块数据表中是否指定了它?  

    此致、
    Ulrich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ulrich、

    是的、更改了输出电压、现在我使用的是28V。 但是、当我的电源设置为28V 时、会获得24V 输出、从而损失4V。

    是的、模块的最大电流为13.89A、而我的负载在 电压为28V 的整个系统(3至4个模块并联)需要时、电流更低、为30A 至45A。

    我直接在模块上测量了 Rsense、因为元件数据表中未指定。  我是否应该按照 Excell 中的规定放置1000000、因为测量时我的 Rsense 变化很大?

    此致、

    Quentin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Quentin、

    Uli 今天不在办公室。 请预计会有一些响应延迟。

    Ning

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您提供的信息。
    我将等待他的回复和帮助。

    你知道他什么时候回来?

    此致、

    Quentin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你知道他什么时候回来?

    此致、

    Quentin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Quentin、

    他今天回来了,所以他很快就会找到你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Quentin、  

    您为 Rsense 测量的值取决于您如何测量该电阻。   

    Rsense 是模块的 Vout+引脚和模块的 VSENSE+引脚之间的电阻。  
    通常测量值应小于~200R、但可能 略高、但很少高于1KR。  
    使用 DMM 并在未通电的 PSU 上的以下引脚之间进行测量:

    假设 Rsense 是纯电阻、则对于  测试电压的正极性和负极、测量值应相同。   
    否则、可能涉及一些非线性半导体、会干扰电流共享。  

    如果是非线性的、请咨询您的 PSU 供应商(Vicor?) 为 SENSE+至 SENSE+提供实际的遥感电路 VOUT。

    此致、
    Ulrich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    是的、这就是我测量 Rsense 的方法。 但我正在使用修整电阻器来降低电源的原始电压(Vsense-到 SC)、这可能会导致 Rsense 发生变化?

    当我查看 Vicor 的数据表时、他们没有给出 Rsense 值、但当我使用 DMM 测量它时、我得到一个变化很大并稳定的值、只是它超过20k。

    我的电源可能不是 Rsense 吗? 在 Excel 电子表格中、显示:如果没有内部遥感电阻、则设置 Rsene=1000000、这条线意味着什么?

    我会同时要求他们澄清这些数据是否对我们有所帮助。

    此致  

    Quentin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Quentin、  

    是的、最好让 Vicor 澄清其模块的电路或等效电路、以便我们可以与 ADJ 信号进行正确互连、以实现负载共享。   

    UCC29002控制器的运行需要基于以下假设:VSENSE+电路实际上是一个连接到 VOUT +的简单电阻器。   
    Vicor 遥感输入可能不是高达 VOUT +的传统简单电阻器。  如果没有、那么我们需要知道实际情况、以便了解 UCC29002是否可以正确适合它。   

    以下代码片段显示了任何通用电源模块的预期输入结构:

    Rsense 可能有也可能没有 VSENSE-输入、但 UCC29002不使用此类输入、因此是否有一个输入无关紧要。  

    有关输入 Rsense = 1000000的 Excel 电子表格注释基于明确知道 PSU 没有 Rsene+。   
    在这种情况下、上反馈电阻器 Rfb1将直接连接到 Rf+ VOUT。   
    在这种情况下、为了使用 UCC29002执行负载共享、必须从 ADJ+上断开 Rfb+并重新连接到 VOUT 信号。  
    这时、Rsense+值实际上是无限电阻(开路)、Excel 工具使用1MEG 来"仿真"这种情况。  

    您能否提供您所使用的 Vicor 模块的部件号、以便了解其修整工作原理以及这是否会影响遥感控制?

    此致、
    Ulrich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    是的、我向他们发送了一条消息来获取这些信息。 我正在等待他们的响应。

    我使用的是 UCC39002。 UCC29002和 UCC39002之间是否有区别?

    我承认我不知道 Rsense。 我询问他们是否可以提供该值、以及是否使用修整电阻器会影响 Rsense 值。

    我做了小改动,你建议我做( 1 uf 为 cbias ). 但如果我看一下您发送给我的图、修整电阻器不会影响我的 Rsense 值。

    对于所用的模块、它是 V150A36C500BG。 我尝试查看、但找不到这些信息。 也许我错过了一些信息...

    此致、

    Quentin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Quentin、  

    感谢您提供 PSU 部件号。  数据表的图8表明、该模块设计没有 RSENSE+电阻器。  
    测量的电阻值较高是由于从+S 引脚通过内部电路到+OUT 引脚的非线性阻抗。  
    (讽刺的是、它确实有一个值为100R 的 RSENSE 电阻器、这正好是我预期的 RSENSE 位置。 但我们不使用-S。)

    无论如何、由于此模块没有 RSENSE+、因此在 UCC29002计算器工具中使用值1000000是正确的。  
    UCC29002和 UCC39002之间的唯一区别是它们的参数得到保证的结温范围。  
    39002具有比-29002更低、更窄的范围。  数据表中提供了详细信息。  否则、它们是相同的。  

    您选择的模块的标称输出电压为36V。  将其修整到28V 是一条很长的路。  希望 模块对此没有任何影响。
    选择 UCC29002电路的 ADJ 电阻器值将能够适当地调整反馈电压、以克服分布压降和模块间输出可变性。  例如、假设修整精度为+/-2%、满载时的分布压降为0.5V。  然后、总输出变化将为-2%至+2%或1.12V 加上距离下降= 1.62V。   

    UCC29002控制器只能通过将电流流经 Radj 拉入 ADJ 引脚来增加模块的输出电压。   
    不同模块上的不同控制器将调整各自的反馈、以便所有测量的电流在本质上相等。  
    具有最低输出电压和最配电压降的路径将收到最高调整率、在本例中为1.62V 的最坏情况。

    由于最大调节电流为6mA、所需电压为1.62V、因此 Radj = 1.62V/0.006A = 270R (因为没有并联 RSENSE)。  
    请记住、该值只是一个示例。  实际 Radj 值取决于实际精度和总分布电压下降。  
    数据表应用讨论和 Excel 工具将涉及理论知识和数学知识。   

    请务必获取单个模块频率响应的波特图。  独立;未连接到共享系统。  

    此致、
    Ulrich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    感谢您的评分 这意味着 UCC39002可以使用该 Vicor 电源?

    感谢 UCC29002和 UCC39002之间的精度、目前我使用的是 UCC39002。  

    是的、该模块的原始电压为36V、但我使用修整电阻器对其进行设置、以精确获得28.02V 电压。 您认为这是否会影响 UCC39002的工作方式?  

    您建议我现在采取哪些步骤?  

    我跟踪一个模块仅连接到单个模块负载的导线吗?  

    当我将1000000输入 Rsense 时、我的元件值没有变化、这是正常的吗?  

    此致、

    Quentin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Quentin、  

    是的、UCC39002可以与 Vicor 模块一起使用。  

    将电压修整至28.02V 不会影响 UCC39002的工作方式。  但是、如上所述、UCC39002的工作 原理是根据需要增大它所连接的模块的 Vout、从而使其电流输出与 LS 总线上驱动的电平相匹配。  
    因此负载处的 Vout 值可能不是正好的28.02V。  

    请获取仅连接到单个模块负载的 Vicor 模块的波特图。  本文假定所有 Vicor 模块将具有非常相似的频率响应(波特图)。  

    当 Rsense = 1000000时、其他元件值不会变化是正常的。  Rsense 仅影响 Radj 的值、1MegR 本质上是开路。  Excel 无法处理无穷大的值、因此我们使用1MegR 相当于开路。  

    接下来的步骤是了解 UCC39002数据表并遵循负载共享的设计过程。  UCC39002 Excel 设计计算器工具可帮助您按照此过程操作。   您需要输入波特图的某些结果才能正确设计负载共享。  

    此致、
    Ulrich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我将尝试跟踪电源的波特率


    但是、一旦我测量了这一点、我就会推断出什么? 我查看了数据表和 Excel、设置了一个电路板、该电路板与晶体管共享模块、因为电压高于15V。

    还有一个问题、如果元件在28V 的电压下工作、这是否意味着它在其他电压下工作、还是仅在28V 下工作? 例如、如果元件在28V 下工作、它是否在24V 至32V 的电压范围内工作、或者是否必须根据电压变化调整图?

    此致、

    Quentin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Quentin、  

    波特图中的信息适用于 UCC39002数据表第20页上公式(8)的两个因子。  首先、选择的负载共享环路交叉频率 FCO 至少比 Vicor Module 0dB 交叉频率低一个十倍频程(甚至是二十年)。  然后为|Apwr (FCO)|输入所选 FCO 处的 Vicor 模块增益、以帮助确定负载共享误差放大器增益。  

    当输出电压>15V 时、电路配置适用于任何>15V 的电压、但某些元件值可能会因特定输出电压而异。   
    例如、如果32V 输出的波特曲线与24V 输出的波特曲线不同、则负载共享误差放大器元件在不同的电压下可能具有不同的值。  或者、您可以设计出最低波特曲线、任何具有更高增益的输出都应采用这种共享。  

    Radj 值可能必须随 Vout 而变化、因为6mA 通过它对24V 输出的影响比对32V 输出的影响更大。  

    此外、如果 Vout 发生变化、可能需要调整 Rbias1的值。  如果您将 Rbias1设计为24V、则可能会在32V 下向 VCC 提供过多电流。  

    此致、
    Ulrich   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    对不起,我不能早点接你。 我希望在2天内做这个波特,这意味着它是更好的,我做的25和32V 的波特?

    如果我得到相同的,这意味着有机会元件将工作在不同的电压?

    最好向 UCC 注入多少电流才能使其正常工作? 10mA?

    我会在两天内查看这个图、然后在获得波特图后再回来联系您。  

    如果系统在不同电压下无法与相同的元件配合使用、则可能无法满足我的预期...  

    此致、

    Quentin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Quentin、  

    我怀疑您在24V 输出下测量的波特响应与在32V 输出下测量的波特响应不同。  

    但差异可能不大。  仍然建议您测量这两种条件并使用波特图数据设计负载共享环路、该数据的交叉频率较低(0dB)。  这样、负载共享在两种情况下都是稳定的。  

    设计 Rbias1以从24V 输出提供大约6mA、并将自动为32V 输出提供大约1mA 的更多电流。  

    此致、
    Ulrich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ulrich、

    我在25V、28V 和32V 电压下执行波特测试。 我的图表是类似的。 在80kHz 至120kHz 的频率范围内、我获得了大约-15dB 的增益裕度、45°和55°之间在1.35kHz 至1.5kHz 的频率范围内的相位裕度。 因此、我必须使用这种类型的值修改 Excel 表的一部分吗?

    是的、它通过将24V 电压变为32V 来代表1mA、但这会给元件 UCC39002的运行带来问题? 数据表中规定 IVDD 为最大10mA、但其标称运行的最小值是多少?

    此致、
    Quentin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Quentin、

    我们对 PSU 环路的增益裕度或相位裕度没有兴趣。   
    需要的是25、28和32V 曲线中最低的0dB 交叉频率。  该频率用于"FCO_mod"。  

    获得该频率后、选择将负载共享环路交叉目标设为比 FCO_mod 频率低20倍频。  
    该频率将为 fco。   
    输入该 fco 频率下的 PSU 环路增益(以 dB 为单位)。   
    Excel 工具将提供必要的 CEAO 和 REAO 值。  

    对于 UCC39002、1mA 更多电压为32V 将不是问题。  

    此致、
    Ulrich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我刚刚检查了所有数据。 我的-3dB 截止频率为1.864kHz、电压环路交叉频率为1.38kHz 至0dB。

    我还查看了切割频率、大约为40kHz、这对于电源转换器来说是一致的。

    还有其他问题吗? 或者通过其值、我可以拥有使其正常工作所需的一切?

    我将我的波特图的图片附加到消息中。

    此致、

    Quentin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Quentin、  

    感谢您发布波特图。  我已经标记了关键的兴趣点。

    PSU 交叉频率~1.3kHz。  此值在 Excel 计算器工具中 FCO_MOD 的单元格 D32中输入。  

    LS 环路稳定性裕度减小了20倍频程、13Hz 时的 PSU 增益=~46dB。
    对于 Gmod_FCO_LS (dB)、在单元格 D35中输入46。

    13Hz 交叉目标进入 FCO_LS (target)的单元格 D88。   

    尽管这些数字是近似的、但它们足够接近、能够提供适当的设计输入。  

    此致、
    Ulrich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Quentin、

    这里讨论得很好、但我认为该主题超出了我们的器件范围、因此它应该位于不同的主题中。

    同样、如果您需要我们器件方面的任何帮助、请随时创建一个帖子。 如果这是系统级问题、则超出了本论坛的范围。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    感谢您的帮助、我将尝试使用获得的值创建系统。  

    您是否还有其他需要我注意的想法或观点?  

    此致、

    Quentin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    好的、我需要从谁那里获得帮助? 因为我在支持和与 Ulrich 的交流帮助了我很多?  

    此致、

    Quentin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Quentin、

    如上所述、 如果您需要有关 TI 器件的任何帮助、请随时创建一个帖子。 如果这是系统级问题、则超出了本论坛的范围。

    也许您可以通过其他在线资源寻求帮助。

    感谢您的理解。