工具/软件:
引脚 BTST1和 BTST2上的最大输入电流是多少?
我没有在 DS 中找到它。
我需要指定连接到这些引脚的二极管。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
引脚 BTST1和 BTST2上的最大输入电流是多少?
我没有在 DS 中找到它。
我需要指定连接到这些引脚的二极管。
尊敬的 Ethan:
我没有问您 EVM 板中的二极管、我问您 BQ25756的 BTST 引脚的电流。
此致、
Myron Steinberg
你好、Myron、
我再次查看了原理图、BTST 没有任何浪涌电流流经它。
当 BTST 电容器充电时、电流通过二极管流入电容器、然后流向 GND。 当 SW 上升至 VAC 或 BAT 时、SW2上的电容器悬空、电流不会流经 BTST。
只有当高侧栅极驱动器导通时、电流才会流入 BTST。 栅极驱动的导通电阻为3.4Ω。
使用5V 栅极驱动电源时、流入 BTST 引脚的电流将为1.47A
在12V 栅极驱动电源下、流入 BTST 引脚的电流将为3.53A。
请告诉我这是否合理、如果这样回答了您的问题、请告诉我。
此致、
Ethan Galloway
你好、Myron、
只是为了确保我理解它, 如果 当前1.47A (或3.53A)一个最大 提货级别?
是的、这应该是通过引脚的最大电流。
并且时间等于驱动外部晶体管栅极的时间?
是的、正确。
如果您对此有任何其他问题、请告诉我。
此致、
Ethan Galloway